工具/软件:
您好、TI 团队
我正在电路板上测试 TPS25846-Q1 器件。
Q1:我想通过短接输出端子来触发 FAULT 信号。 但是、TPS25846 的故障信号无法触发。 这是什么原因? 我的设计中没有外部 MOSFET、过流限制为 2.3A。 当我的负载设置为 1 Ω 时、我发现最大电流将达到约 4.5A、电压降至约 1.2V。之后、即使我增加负载、电流也不会改变。 但是、仍不是一直触发故障。 这是什么原因? 为什么要设计这样的 机制?
问题 2: 如何进行稳定性评估? 由于没有 FB 引脚、因此不应该执行波特图测试、对吧? 是否有一个类似 Excel 的工具、用于计算元件值?μ F、当我 在 Vout 处添加一个 220uF 铝电容器时、 没问题吗?
问题 3:请帮助查看原理图。