This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:有关 TPS25751 内部固件写入错误的查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL, TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540784/tps25751evm-inquiry-regarding-tps25751-internal-firmware-write-error

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL TPS25751

工具/软件:

您好、TI 专家

我与您联系是因为客户正在使用 TPS25751EVM 测试内部固件、但效果不佳。

客户正在从 TI.com 运行支持 USB-IF PD v3.2.1.1 的‘USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL’版本以写入固件、但会显示正在刷写的进度条、但稍后会显示错误消息。

→EVM 手册中有关正常写入的消息不会出现。

Q1) 问题是什么? 有解决方案吗?

Q2) 是否存在应用 TPS25751 的情况? 我对固件写入部分是如何解决的很好奇。

请检查。 谢谢你。

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    Q1) 问题是什么? 是否有解决方案?

    GUI 中似乎存在一个错误、映像正确闪烁、但验证步骤失败。 我们正在研究它、但由于故障不一致且似乎特定于用户、因此成功有限。

    如果出现此问题、则说明映像正在正确闪烁。 要确认映像正在加载、您可以通过将唯一数据放入客户使用寄存器 (0x06) 中来进行测试。

    使用客户用设置刷写映像后、对 EVM 进行下电上电、然后将其重新连接到 GUI。 转至“Flash to Device->Flash device from binary file“并读取客户版本。 如果您在 customerversion 字段中看到您的唯一数据、映像应正确加载到 EVM 上。

    q2) 是否存在应用 TPS25751 的情况? 我对如何解决固件写入部分感到好奇。

    是的、映像可能会正确刷写到 EVM 中。 我们在从 EEPROM 读回映像时发现最终验证步骤存在问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试按照您给我的说明操作、但效果不好。

    我不确定问题是什么。

    如果您能让我知道我应该检查的其他内容、那会很有帮助。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jae-Hyun:

    此时、我不确定问题可能是什么。

    我有几个问题和他们可以尝试的东西。

    请尝试使用此映像中的“Flash EVM from Binary“、对 EVM 执行下电上电、然后再次读取客户版本。 如果 ABCD1234 正常工作、则应读取该代码。

    e2e.ti.com/.../TestFF_5F00_ABCD1234.bin

    EVM 上是否组装了 J16?

    如何为 EVM 供电? 正在使用哪个端口?

    您是否可以尝试使用不同的 PC(不同的型号和型号)从 GUI 刷写器件? 您是否也可以尝试更改浏览器?

    问题似乎是设备卡在 PTCH 模式下、这似乎就是它抛出“从设备读取错误“消息的原因。 发生这种情况的原因有很多。

    1. 则可以将电阻器接地到电源轨上
    2. PD 控制器未尝试加载映像
      1. 上电时、探测 I2Cc 线路、并查看 PD 控制器是否尝试读取地址为 0x50 的 EEPROM
      2. 您应该会看到一个从 EEPROM 读取的大型数据块
    3. 图像无效
      1. 尝试我上面分享的图像、在 EVM 上对其进行了测试、应该能正确加载。

    谢谢。此致、

    Chris