This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25792 充电电流问题。

Guru**** 2451640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798BKUPEVM, BQ25792, TPS25751, TPS25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535968/tps25751-issue-with-bq25792-charging-current

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25750BQ25798、BQ25798BKUPEVM

工具/软件:

您好、我遇到了 在仅受电配置中使用 TPS25751 和 BQ25792 的低不适当充电电流问题。

本文取自 此处获取了 TPS25751 仅受电模式的原理图

我的原理图部分  显示在下面的屏幕截图中。

BQ25792 的原理图(未放置 R57)。

我有一个 4 节锂离子电池。 电池上的电压为~ 12.0..16.8V。

我不使用外部 EEPROM。 我 在“NegotiateHighVoltage"模式“模式下使用 TPS25751、并期望充电器将 PD IC 配置为适当的电流。  我不从外部 MCU 进行任何配置。

我组装了一批 PCB(30 块)、问题是我没有 在所有 PCB 上获得适当的充电电流。

部分电路板按预期运行。  插入电缆后、我看到功率为~10W (~0.6A、20V)。 下面的屏幕截图。

但是、电路板的另一个部分以非常低的电流 (~0.05A) 充电。  下面的屏幕截图。

我曾尝试  用电路板上具有低电流的 TPS25750 替换 TPS25751、但没有任何帮助、结果是相同的。

我遇到了这样的情况:一天电池正常充电、一周后同一个电路板开始以低电流为电池充电。

在这两种情况下、充电 LED 均亮起且不闪烁。

我可以问、什么可能会导致这个不一致的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:  

    感谢您联系我们!

    [报价 userid=“593964" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535968/tps25751-issue-with-bq25792-charging-current

    我不使用外部 EEPROM。 我 在“NegotiateHighVoltage"模式“模式下使用 TPS25751、并期望充电器将 PD IC 配置为适当的电流。  我不从外部 MCU 进行任何配置。

    [/报价]

    NegotiateHighVoltage 不能与任何受支持的电池充电器配合使用(请参阅数据表中的以下内容)。  

     需要使用外部 EEPROM 或 MCU 将配置加载到 TPS25751 上。 配置(或二进制文件)从 GUI 工具生成并包含必要的配置、以便 TPS25751 通过 I2C 控制 BQ25792。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya、感谢您的答复。
    好的、我明白了。 我 将重新设计该器件。

    我可以再问一个有关 BQ25792 充电器的问题吗?
    我现在是在没有 TPS25751 IC 的情况下进行测试、仅使用 20V 电压为 VBUS 供电。 我得到了奇怪 的结果。 以下是操作步骤:

    1、将新的 BQ25792 重新刷写到电路板上。
    2. 将电池(电池上的电压~16.05V)和 20V 电源连接到 BQ VBUS ,可以使用预期电流进行充电。
    3.断开充电器和电池与充电板的连接。
    4.将放电后的电池 (~12.55V) 连接到电路板。
    5、连接充电电源,但充电器不提供必要电流,电流低 (0.05..0.06A)。 在连接电源时、我会听到 BQ25792 发出的噪音很快 、 之后不工作。
    6.将充电电池放回原位没有帮助。 在我看到低电流充电放电的电池后、BQ 无法与第一个电池一同使用。

    我可以询问什么会导致 BQ25792 充电器发生此类损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:  

    我将把该主题转移到 BQ 团队帮助解决 BQ25792 问题。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待收到团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Demian、

    4. 将放电后的电池 (~12.55V) 连接到电路板。
    5、连接充电电源,但充电器不提供必要电流,电流低 (0.05..0.06A)。 当我连接电源时、我会听到来自 BQ25792 的快速噪音 、但 之后它不起作用。

    发生此问题时、您能否提供寄存器转储?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况后、我无法对 IC 执行任何操作、因为在连接到 VBUS 后、它会被损坏和灼伤。 我在同一个地方烧了~5 块 PCB。 主要散热  发生在“Bat"布线“布线上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Demian、

    我正在调查您的问题、并将在我收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian、感谢您的答复。 我昨天又进行了一项测试、也许这对您有所帮助。

    1.锂离子 18650 电池 4S 电池组(我认为问题可能是锂聚合物电池的保护板  ,但似乎不是)
     2. 30W PD 充电器
    3. Re 在 PCB 上焊接了一个新的 BQ25798。
    4. 首次连接充电电池 (16V),以~0.5A 电流正常充电。
    5.电瓶断开并放电至 12.4V  
    6. 连接电池背面,以正常电流 (0.5A ) 充电
    7. 电池断开并放电至 11V
    8、电池接回、充电电流~ 0.010A (10mA)
    9、充电 1 小时后电流不变
    10.电池充电至 12.9V
    11、短时间内重新连接充电电缆后电流相同。
    12、充电电缆断开几分钟,连接回后,电流增加 (0.016 A)
    13. 断开电缆再次,插回在短时间→IC 烧了一个烟雾.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    充电器的 BAT 和 BATP 引脚的额定电压仅为 20V。  当热插拔 4 芯串联电池包时、这些引脚的电压可能会尖峰到 20V 以上。 因此、对于 4 节串联电池组、我们在数据表和用户指南中建议添加 TVS 二极管。  

    以下是一个应用手册、其中重点介绍了该问题并提供了包括 TVS 二极管在内的解决方案。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal8/sluaal8.pdf

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的答复。 我会在电路中添加这种保护。  

    如我所知、我需要在  这里的 VBUS 中添加 TVS 保护、而不是在 RC 缓冲器中添加。  

    并将一个小电容器连接到 BATP 连接。

    是否还建议在电池连接器上添加 TVS 二极管?

    您 认为这是在插上电池后放电的电池损坏 IC 的主要原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 VBUS 输入电压中添加了 RC 缓冲器、在 BAT 端口中添加了 TVS 二极管、在 BATP 端口中添加了 47nF 电容器、如 BQ25798BKUPEVM  原理图 (sluucb5e.pdf) 所示。
    希望这有助于解决问题。 将 在 检查新 PCB 后更新螺纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、即 VBAT_CONN 端口上有一个基于理想二极管控制器 (LM74700Q) 的电池极性监测器。 可能会以某种方式影响充电器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    LM4700 多快地打开/关闭该串联 FET?  如果速度很快、可能会出现电压尖峰。  您能否使用示波器监控电压?  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的答复。

    我 在 VBAT_CONN 和 VBAT 端口上使用示波器测量电压。 似乎问题 可能存在。

    当充电器电缆接触 USB 插座外壳(MNT 接地)时、我看到了电压尖峰。

     

    这 2 个 示波器图 显示了来自 VBAT 端口的电压。

    这些尖峰上的电压高达 25..30V。

    这 2 个 示波器图显示了 VBAT(黄色)和 VBAT_CONN(紫色)。

    同样、有高于 25V 的尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    这些尖峰会损坏充电器 IC 的 BAT 和 SYS 引脚、其额定电压仅为 20V。  可以添加 TVS 二极管来钳位。  您可能能够使用更大的电容进行抑制。  我不知道是否有推荐的 LM 器件软导通/关断方法。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 尖峰不来自 LM 器件。 连接电池时、一切正常。
    当我 用电路板上的 USB-C 连接器屏蔽触摸充电电缆屏蔽层时、就会出现这些错误。  
    并且 VBAT_CONN 端口上已经有 TVS 二极管 SMCJ16A (D1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    这听起来像是电缆接地端和 PCB 之间的接地问题。  PCB 内层之一是否有大电源接地平面、还是 2 层板?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 2 层电路板。  USB 插座 (J6) 的屏蔽 连接到两层上的接地多边形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    它们有多个连接多边形的过孔吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路板具有 GND 网络拼接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demian:

    奇数。  我们来调试一下。  在此插入事件下、如果充电器 ILIM_HIZ 为低电平(使充电器保持在高阻态模式)、您是否看到了相同的东西?  我正在尝试确定哪个 IC 出现故障。  充电器的启动时间至少为 200ms、因此很可能不是原因。

    此致、

    Jeff