主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS25750、 BQ25798、BQ25798BKUPEVM
工具/软件:
您好、我遇到了 在仅受电配置中使用 TPS25751 和 BQ25792 的低不适当充电电流问题。
本文取自 此处获取了 TPS25751 仅受电模式的原理图。
我的原理图部分 显示在下面的屏幕截图中。

BQ25792 的原理图(未放置 R57)。

我有一个 4 节锂离子电池。 电池上的电压为~ 12.0..16.8V。
我不使用外部 EEPROM。 我 在“NegotiateHighVoltage"模式“模式下使用 TPS25751、并期望充电器将 PD IC 配置为适当的电流。 我不从外部 MCU 进行任何配置。
我组装了一批 PCB(30 块)、问题是我没有 在所有 PCB 上获得适当的充电电流。
部分电路板按预期运行。 插入电缆后、我看到功率为~10W (~0.6A、20V)。 下面的屏幕截图。

但是、电路板的另一个部分以非常低的电流 (~0.05A) 充电。 下面的屏幕截图。

我曾尝试 用电路板上具有低电流的 TPS25750 替换 TPS25751、但没有任何帮助、结果是相同的。
我遇到了这样的情况:一天电池正常充电、一周后同一个电路板开始以低电流为电池充电。
在这两种情况下、充电 LED 均亮起且不闪烁。
我可以问、什么可能会导致这个不一致的问题?