Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1, LMR38025
主题中讨论的其他器件: LMR38025
工具/软件:
我想使用 LMR38025-Q1、因此可以将 ±30V 电源轨降至 模拟器件的±20V 电源轨。 虽然我似乎仍处于器件的最大规格、为 80V、但对于我通过器件消耗的功率大小我感到不太舒服。 我之前在 TI 元件上遇到过非接地基准的问题、因此我想问我是否能够将降压稳压器以–30V 为基准、然后进行调节、以便从其中获得–20V 电压。
在该配置中、每个电源轨有一个器件、然后能够在两个器件上耗散功率。
谢谢!