This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:降压和反相配置的非接地基准。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541272/lmr38025-q1-non-ground-reference-for-buck-step-down-v-inverting-configuration

器件型号:LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38025

工具/软件:

我想使用 LMR38025-Q1、因此可以将 ±30V 电源轨降至 模拟器件的±20V 电源轨。 虽然我似乎仍处于器件的最大规格、为 80V、但对于我通过器件消耗的功率大小我感到不太舒服。 我之前在 TI 元件上遇到过非接地基准的问题、因此我想问我是否能够将降压稳压器以–30V 为基准、然后进行调节、以便从其中获得–20V 电压。  

在该配置中、每个电源轨有一个器件、然后能够在两个器件上耗散功率。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:

    因此、我们通常不会将负输入转换为负输出降压转换器、不建议您使用 LMR38025 来实现这一点。 您可以使用 PWM 控制器来执行此操作、如下所示: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/The-Parallel-Universe-of-Negative-Input-Voltages.pdf

    但是、另一种方法是使用 30V 降压电源轨或 20V 降压输出来生成–20V 电压、LMR38025 上的电压应该为 40V、在一定的限制范围内。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard! 非常感谢您提供的信息!

    为了确保我明白您说的是使用一个降压转换器将电压从+30V 降至+20V、然后在其输出端使用反相配置以达到–20V(我假设通过将地连接到第二个的输出轨,然后将–20V 接地。 如果我对您所说的内容有误解,请告诉我,但我看到的反相配置与我之前描述的类似,只是想让我明白。)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard! 只是想对我上次离开的评论提供更多信息。 这是我提到的配置、如“使用反相降压/升压转换器“应用手册中所示。  



    另外、在第二个注意事项上、我假设该器件的电流正确~1A、我们仍处于规格范围内。  

    谢谢!

    编辑#1:  我根据应用手册“使用反相降压/升压转换器“进行了计算、并使用公式 5.1 确定、在 1.64MHz(TI 电源设计人员推荐的频率)下、我应该在输出端使用 22uH 电感器。 这听起来是否准确 — 感觉像是一个比我预期的 IBB 值更高的值、但我对这些设计没有太多的经验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:

    是的、这应该没问题。 我建议在应用手册中遵循流程大纲。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard! 你太棒了!