主题中讨论的其他器件: LMR38025
工具/软件:
我想使用 LMR38025-Q1、因此可以将 ±30V 电源轨降至 模拟器件的±20V 电源轨。 虽然我似乎仍处于器件的最大规格、为 80V、但对于我通过器件消耗的功率大小我感到不太舒服。 我之前在 TI 元件上遇到过非接地基准的问题、因此我想问我是否能够将降压稳压器以–30V 为基准、然后进行调节、以便从其中获得–20V 电压。
在该配置中、每个电源轨有一个器件、然后能够在两个器件上耗散功率。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想使用 LMR38025-Q1、因此可以将 ±30V 电源轨降至 模拟器件的±20V 电源轨。 虽然我似乎仍处于器件的最大规格、为 80V、但对于我通过器件消耗的功率大小我感到不太舒服。 我之前在 TI 元件上遇到过非接地基准的问题、因此我想问我是否能够将降压稳压器以–30V 为基准、然后进行调节、以便从其中获得–20V 电压。
在该配置中、每个电源轨有一个器件、然后能够在两个器件上耗散功率。
谢谢!
尊敬的 Mitchell:
因此、我们通常不会将负输入转换为负输出降压转换器、不建议您使用 LMR38025 来实现这一点。 您可以使用 PWM 控制器来执行此操作、如下所示: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/The-Parallel-Universe-of-Negative-Input-Voltages.pdf
但是、另一种方法是使用 30V 降压电源轨或 20V 降压输出来生成–20V 电压、LMR38025 上的电压应该为 40V、在一定的限制范围内。
谢谢、
Richard
嗨、Richard! 只是想对我上次离开的评论提供更多信息。 这是我提到的配置、如“使用反相降压/升压转换器“应用手册中所示。 
另外、在第二个注意事项上、我假设该器件的电流正确~1A、我们仍处于规格范围内。
谢谢!
编辑#1: 我根据应用手册“使用反相降压/升压转换器“进行了计算、并使用公式 5.1 确定、在 1.64MHz(TI 电源设计人员推荐的频率)下、我应该在输出端使用 22uH 电感器。 这听起来是否准确 — 感觉像是一个比我预期的 IBB 值更高的值、但我对这些设计没有太多的经验。