This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160AQPWPRQ1

Guru**** 2450170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540790/tps4h160-q1-tps4h160aqpwprq1

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

在 IOLINK 中、主站的 pin4 具有三个功能:IOLINK、DI 和 DO。 我们的数字输出使用高侧 TPS4H160AQPWPRQ1 实现、该器件具有一个外部 100k 下拉电阻器和一个 10nF 电容器、连接到高侧输出端口 TVS、Anode 接地二极管;在 COM3 模式下、通过 MAX14819AATM 实现 IOLINK。 结果发现、当输出关闭且使用 IOLINK 功能时、无法连接到从站。 移除高边沿芯片后、它可以正常连接。 我们如何在添加多路复用器之外解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    是否有与此设计相关的原理图或图表?

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨、
    该图显示了相关的原理图。 请参阅它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我看到  4 通道器件上仅使用了 1 个通道。 我们拥有 1 通道产品、与 TPS4H160 相比、该产品更适合放置并具有成本优势。 此外、在许多配电系统中、高侧开关将控制负载“高侧“上的功率流。 我不熟悉这个特定的应用。  

    BR、  

    Alan