请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1工具/软件:
在 IOLINK 中、主站的 pin4 具有三个功能:IOLINK、DI 和 DO。 我们的数字输出使用高侧 TPS4H160AQPWPRQ1 实现、该器件具有一个外部 100k 下拉电阻器和一个 10nF 电容器、连接到高侧输出端口 TVS、Anode 接地二极管;在 COM3 模式下、通过 MAX14819AATM 实现 IOLINK。 结果发现、当输出关闭且使用 IOLINK 功能时、无法连接到从站。 移除高边沿芯片后、它可以正常连接。 我们如何在添加多路复用器之外解决问题。