主题中讨论的其他部件:BQ25756、、、TI-PD-ANALYZER
工具/软件:
您好、
我们的应用不需要 BQ25756 来提供全范围的 PDO、因此我们只需使用一个简单的降压稳压器 即可提供 2 个 PDO 5V 3A 和 24V 5A (EPR PDO) 来节省成本。
我想知道是否使用 TPS26750 设计了供电方器件、它只能提供两个 PDO:5V 3A 和 24V 5A (EPR PDO)、该器件是否仍然完全符合 USB PD 3.1 规范?
此致、
Ming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们的应用不需要 BQ25756 来提供全范围的 PDO、因此我们只需使用一个简单的降压稳压器 即可提供 2 个 PDO 5V 3A 和 24V 5A (EPR PDO) 来节省成本。
我想知道是否使用 TPS26750 设计了供电方器件、它只能提供两个 PDO:5V 3A 和 24V 5A (EPR PDO)、该器件是否仍然完全符合 USB PD 3.1 规范?
此致、
Ming
尊敬的 Ming:
根据 PD 规范 (PD3.1 和 PD3.2)、源 PD 需要能够提供介于最小值 (5V/1.5A) 到最大 PDO(即 24V/5A)之间的固定 PDO。 只有两个 PDO (5V/3A 和 24V/5A) 不符合 PD 规范。 此外、还需要支持 EPR 的电源来支持类似于 PPS 的 AVS(可调电压电源)。

此外、24V 不是有效的 EPR PDO。 对于 EPR PDO、可接受的 EPR 固定 PDO 为 28V、36V 和 48V。 协商有效 24V EPR 合约的唯一途径是通过 EPR AVS (15V-48V/5A) 合约、该合约要求控制直流/直流转换器以便能够以正确的压摆率转换电压。 当 TPS26750 与 BQ25756 配对时、会处理所有这些操作。


总之、仅提供 5V/3A 和 24V/5A 的 PD 电源将不符合 USB PD 规范 3.1(或 3.2)。 要根据您的要求实现完全合规的 EPR 解决方案、您至少需要支持以下 PDO:
如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!
谢谢。此致。
Raymond Lin
尊敬的 Raymond:
感谢您的详细答复。
在这种情况下、我想知道如何设置灌电流 PDO 以提供恒定的 24V/5A?
我使用 Anker Prime 240W GaN 台式充电器(4 端口)- Anker UK 作为供电方、支持 PDO(我使用 PD 协议分析器进行了检查):
我使用的接收端是 TPS26750EVM、并使用 USBCPD 应用程序自定义工具来设置 PDO。
我已经尝试了以下组合:
组合 1(仅提供 20V/5A):
组合 2(提供 28V/5A、似乎忽略了 AVS PDO):
组合 3 (仍提供 28V/5A):
尊敬的 Raymond:
有关 JSON 和 PD 日志、请参阅随附的。 CCGX3 文件可在 EZ-Infineon 协议分析器- PD 开发人员中心 软件中打开、以便查看详细的解码消息。 我可以看到 Anker 充电器支持 AVS EPR 15V-28V/5A 140W。 这个家伙在 Reddit 还确认使用他的 KM003C PD 测试仪: Anker Prime 240W USB-C 充电器 A2342 — 偶尔输出只有 60W 在“笔记本电脑“USB-C 端口: r/UsbCHardware

至于接收端设置、我注意到配置中没有设置该寄存器。 如果需要、您能否建议在这种情况下如何设置十六进制值?

谢谢、
Ming
尊敬的 Ming:
要实现 24V/5A EPR 受电方 AVS、您需要使用以下设置配置自动协商受电方(寄存器 0x37):

AVS 电压和电流位步长是根据 USB-USB PD 规范定义的、如下所示:

下面是使用 TI-EPR PD 分析仪捕获的 PD 日志(屏幕截图和文件)、其中显示 TPS26750EVM 为 EPR 受电方、从供电方协商 24V/5A EPR AVS 合约 (EPR 140Wdock): e2e.ti.com/.../TPS26750EVM_5F00_24V_5F00_5A_5F00_EPR_5F00_Sink_5F00_AVS_5F00_negotiated.pda

如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!
谢谢。此致、
Raymond Lin