This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317KTTR

Guru**** 2534880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529769/lm317-lm317kttr

器件型号:LM317


工具/软件:

由于中心焊盘连接到输出、我想在外壳的顶部表面上提供散热器、但要仔细查看数据表  

和器件从结点到顶部的热阻是 不好的,因为底部焊盘被焊接到 PCB 上 PCB 会变热..

那么、将 PCB 散热器底部安装在顶部散热焊盘正下方或在元件上方散热焊盘正上方的正确位置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TO-263 是 SMD 封装、旨在通过焊接到电路板上的热片进行冷却。

    如果需要使用散热器、请使用 TO-220。 如果您不希望散热器处于输出电压、则必须将其(散热焊盘,塑料螺钉等)进行隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 提供了准确的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电极是否内部短路?

    我们是否也需要将它们短接至外部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LM317、这是一款浮动 LDO、没有 GND 引脚、散热焊盘实际上是将连接至输出的输出金属的一部分。 有关布局指南、请查看数据表中的图 8-24 和图 8-25。 两个输出焊盘在内部连接、但我们仍然建议 OUT 使用通用覆铜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 LM317KTTR 限流工作模式下用于为电容器充电  

    使用的电阻器为 6 7.5 欧姆并联  

    在此模式下、限制器在 45°C @1A 下工作约 2 小时 。输出电压为 24.92V、输入电压为 28.3V

    最初、在电容充电且负载未连接 ECAP 电压 27.123V 后、连接我的负载时 、电压为  24.92V 、并且能够将该电压保持 2 小时  

    它在 40 分钟后缓慢下降、到达 电容器的最低点为 15V  

    在限流器模式下、保持 3V 压降电压是否 仍然适用?还是仅适用于 LDO 模式?

    IC 的热故障如何查找 LM317KTTR、

    我试图了解故障的原因是热故障或电气工作条件故障  

    因为、如果我将电流限值设置为较低、ECAP 在负载条件下无法充电到 24.92、故障发生在一小时内、并且外壳上记录的温度类似 (因为我的负载尝试消耗的平均电流也很高)、当电流限值减小时、我无法将输出电压保持在 26.75v  

    电流限制、热过载保护和安全工作区保护。 它在这 3 保护机制上是如何失效的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是与原始主题不同的一组问题。 请将其发布为新的 E2E 帖子、以便我们可以适当地分配资源。

    也就是说、 请在下一个帖子中分享环境温度以确定热关断是否是可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的功率耗散为 1W、那么哪种封装更好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 KTT 封装、因为它通过电路板具有出色的散热路径、并且从结至环境的热阻较低(向环境周围环境散热)