请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172主题: BQ25176 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
请提供 BQ25172 OVP 上升和下降测试波形 或时序图
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请提供 BQ25172 OVP 上升和下降测试波形 或时序图
谢谢
您好 Allen
请参阅随附的 OVP 上升和下降测试波形。
这是使用 EVM 在 3S 配置、充电电流 100mA 和 Vin 6V 下进行的测试。