This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:OVP 上升和下降测试波形

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542763/bq25172-ovp-rising-falling-test-waveform

器件型号:BQ25172
主题: BQ25176 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供 BQ25172 OVP 上升和下降测试波形 或时序图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    请参阅随附的 OVP 上升和下降测试波形。

    这是使用 EVM 在 3S 配置、充电电流 100mA 和 Vin 6V 下进行的测试。

    e2e.ti.com/.../BQ25172-OVP-Waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    使用镍氢电池时、数据表如下所示。

    20%时的放电曲线

    电池电压=1.35~1.4V  

    VRECHG = 1.305~1.355V

    充电是否可能无法开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    充电是否可能无法启动?

    如果电池电压高于 1.33V/电芯、则 BQ25172 不会启动充电周期。  如果向电池高于 1.33V 的充电器供电、则电池将等待电池电压降至 1.33V 以下、然后再开始充电周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    请提供 BQ25172 运行流程图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    抱歉、不提供 BQ25176 流程图。