This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220IRNHT - RX/TX 通道交换和差分对极性交换有效性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534679/hd3ss3220-hd3ss3220irnht-rx-tx-lane-swap-and-diffential-pair-polarity-swap-validity

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

您好:

我正在使用设计 USB 3.2 Gen 2x1 接口 NVIDIA Orin 模块 、我使用的是 HD3SS3220IRNHT 以及 Type-C 端口控制器和超高速多路复用器。

我已经查看了数据表和典型应用图、但一些布局限制需要澄清。

请在下面找到三种情况—我还随附了图表以供参考(图 1、图 2 和图 3)。


图 1–标准用法
这是默认用例。 TX 和 RX 对直接布线、没有任何通道或极性交换。
此案例有效并用作参考。


图 2–仅 TX/RX 通道交换
 在本例中、TX 和 RX 通道作为组交换(例如 TX1  ±RX1±Left right arrow)、但每个对内的极性都会保留。
从 HD3SS3220 的角度来看、此配置是否有效?


图 3–TX/RX 通道交换+极性交换

请确认此设计中使用的配置:

在这里、TX 和 RX 通道组在输入侧和输出侧之间交换。
 在某些差分对(例如 TX1 和 TX2)内、P 和 N 线会交换(TX1+−TX1Left right arrow)    (TX2+−TX2Left right arrow)  

 此外、RX1 通道极性会交换(RX1+−RX1Left right arrow)  、而 RX2 极性保持不变。

您能否确认 HD3SS3220 是否支持此配置、或者是否需要严格保持每个差分对内的极性?




我希望在最终确定 PCB 布局之前确保信号完整性以及与 USB 3.2 Gen 2x1 的兼容性。
非常感谢您的帮助。

此致、
注意:如果您  在新选项卡中打开图像、则可以轻松查看这些图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    图 2–仅 TX/RX 通道交换

    是的、您可以交换 HD3SS3220 上的 TX/RX 通道。 您唯一需要确保的是保持连续性、来自主机侧的 I.E TX 到达器件侧的 RX、反之亦然。

    图 3–TX/RX 通道交换+极性交换

    HD3SS3220 还可以处理这一点、因为 USB3 规范中允许进行极性交换、因此主机上的 TX+可根据需要路由到器件上的 RX-。 因此、如果您想要将 RX1-路由到 TX1+、这应该没问题、前提是 TX/RX 通道在 SOC/器件和插座处正确路由。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan