This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546A SCH 回顾

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544755/tusb546a-dci-tusb546a-sch-review

器件型号:TUSB546A-DCI
Thread 中讨论的其他器件:TDP142HD3SS3220TPS66993

工具/软件:

您好团队

您能按如下所示帮助我 SCH 吗?

删除 8/27、因为不在内部论坛

它位于 U1202 的第 5 页

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    现在正在进行审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    感谢您的团队支持Slight smile

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我看到我们在这里使用的是 HD3SS3220、TDP142 和 MUSB546。 您能分享一下该系统的方框图吗?

    我还不确定我是否了解 AUX 和 HPD 信号路径。 如果这是一个源端应用、我们能否详细说明为什么要连接到 PD 和 DP 连接器?

    以下是原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../TUSB546_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Venture_5F00_DSTEB053_2800_7_5F00_25_5F00_25_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    请参阅以下客户反馈。

    • 下面是简要的方框图、我们进行接口板 DP1.4->USB C 上的 DP
    • 根据我们的理解、PD AUX 和 SBU 线路也充当多路复用器?、那么我们已经有多路复用器可以消除吗?
    • 对于 HPD、我们遵循此公式。 还是需要删除?
    • 帮助我们 ANS:
      • 卸下 HDP(是/否)
      • 删除与 TPS66993 的 AUX 连接? (是/否)
      • 从 PD 到 USBC 连接器 (Y/N) 移除 SBU1、2
    • 如果我们错了、请帮助我们了解。 THX

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的澄清、

    删除 HDP(是/否)

    保持 HPD 连接

    删除与 TPS66993 的 AUX 连接? (是/否)[/报价]

    您需要连接 PD 控制器上的 AUX。 AUX 可以同时路由至 PD 控制器和 TUSB546A、但您需要确保翻转方向不会发生两次翻转。  

    可以绕过 TUSB546 上的 AUX 和 SBU 连接并直接从 PD 控制器连接。

    从 PD 到 USBC 连接器 (Y/N) 中删除 SBU1、2

    请参阅上一个 quetion

    AUX 通道看起来像发送源应用所需的 PUP 和 PDWON。 我还注意到电阻器和电容器的顺序不正确。

    对于源应用、电阻器和电容器的顺序应如下所示。

    AUXp/n:src -> 100nF 交流电容-> 100k (PDOWN/PUP)-> SBU PDOWN 连接器-> 1M (PUP/PDWN)-> 100nF 交流电容-> SNK

    [/quote]