This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:电源和路径 IC 设计确认

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ25611D, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545078/bq25611d-power-and-path-ic-design-confirmation

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25638、、 BQ25616

工具/软件:

你好、

目前我们正在使用  LM2676S-5.0 对于 VTS 板上的 12V 至 5V 电源、我们在 5V 后添加了  BQ24074RGTR (QFN-16)、用于为电池充电并从 SW 引脚向我们的 2g 模块提供输出电源、其工作正常、但现在我们计划使用 4g 模块、其电流额定值为 3A 、这是 BQ24074RGTR (QFN-16) 不支持的。  

因此、我们计划设计一个 12V 至 5V 电源的新电路(下面给出了选定的 TPSM53603RDAR 和 12v 至 5V 电路以进行确认(其由 TI 的 WEbench 设计)、

但我们的主要障碍是实现电池充电 和可在 3A 电流下工作的路径 IC、因为我们的 4g 模块需要至少 2.5A 的电流才能运行、所以我们正在规划  BQ25611DRTWR  但我们不确定电路,webench 也没有为 BQ25611DRTWR 提供电路,因此我们需要您的帮助来设计它

数据表中给出了采样电路、但仍需要确认其是否正常工作或需要进行任何更改:

由 TPSM53603RDAR 提供给 BQ25611DRTWR 的 5V 电源、BQ25611DRTWR  SW 引脚的输出将提供给控制器  

我们的要求:

 BQ25611DRTWR Vin 引脚的输入:5V、3A

需要输出电压介于 3.8V 至 4.3V 之间、电流为 3A

电池充电电流应为 1A

注意:我们未使用 I2C 和 USB、还请建议我们可以为这些引脚做什么?

我们这个电路取自数据 BQ25611DRTWR 数据表、请告诉我们、如果没有 USB 和 I2C、此电路是否可以工作、或者它需要进行哪些更改????

如果有其他 IC 完全具有相同的用途、请务必根据电路图提出建议

注意:我们已经为 LM2676S 订购并实现了 1000 个数量、为 BQ24074RGTR 订购并实现了 1000 个数量、我们的 2G 电路板中已使用这些数量、因此需要响应:-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ25611D 无法在 3A 系统负载下以 1A 电流充电、因为转换器只能提供 3.2A 电流。 请查看 BQ25638 中的 WCSP 和 BQ2589x 中的 QFN/WCSP 5.0A 充电器。 对于所有充电器、您将需要 I2C 以使充电电流为 1A、因为默认值约为 2A。 D+/D-可以保持悬空、但输入电流需要由 I2C 控制。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复 Michael、

    请您确认无 i2c 控制的默认电池充电电流以及到负载的默认 SW 输出电压和电流。

    我已经在数据表中确认、默认电流为 1A、输出电压约为 3.2V、但未找到输出负载的额定电流。  

    因此、请确认 BQ25611D 是否可以在简单输入电压下且无 I2C 的情况下工作

    默认电流:

    默认输出电压:

    我们的要求:

    输出电压范围:3.5 至 4.3V

    输出电流:3 安培

    充电电压:4.2 至 4.3V

    充电电流:最大 1A

    等待您的友好回应。

    此致

    Gurditta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确定我们如何通过外部电阻器设置充电电流?? 通过外部电阻器设置范围是否会影响 SW 引脚电压和电流??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个合适的电源和路径 IC : BQ25616

    它符合我的要求、但有一个关键方面关于充电电流和输入电流的编程、这两者都是可编程的、可通过以下网址找到:

    充电电流:IICHG = K_ICHG/R_ICHG

    输入电流限制:

    我在数据表中的所有位置都进行了搜索、但没有找到 KILM、Kichg、Richg 或 Rilim 的值/参考资料、数据表中也没有给出任何说明如何设置这些参数值的示例、请帮助我如何对输入电流和充电电压进行编程、  

    我需要至少 500 毫安的充电电流和 3.1A 的输入电流、如何进行编程? 要使用什么电阻值、请提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为 BQ25611D 和 BQ25616 都不起作用。 您请求的 SYS 电流为 3A、充电电流为 500mA。 这总计为 3.5A 输出电流。 如您在上面发布的规格中所示、ISW 限制为 3.2A。

    如果这确实适合您、请查看 EC 表中的 KICHG 和 Kilim。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我了解此信息、  

    我得到了它、因此我们需要尽可能减小输出电流 2.5A、并将 700mA 用于充电、同时将输入电流编程为 3.2、那么 BQ25616  是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请记住、在建议运行条件的边界运行可能会导致芯片进入热调节状态、此时充电电流将折返。 请根据您的应用进行测试。

    顺便说一下、如果您对该总电流感到满意、那么在 BQ25611D 中没有任何阻碍您退磁的因素、这将为您提供 I2C 灵活性。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 提供的这段信息 、我一定会为此做一个笔记、  

    最后需要确认的是、我们删除了  BQ25611D 和为我们的应用选择的 BQ25616 的想法两个 IC 的最大额定电流为 3.2Amp、我们不使用 I2C、因此最后需要确认  的是、BQ25616 也将以相同的方式实现最大 3.2A 电流??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25616RTWR_5F00_sechmatic_5F00_ajay.pdf

    这将是 BQ25616 输入 5V 至 7V、3A 的最终原理图

    对于 0.5A 电池充电电流、IHR 设置为 1350E;对于 3A、I-ILM(输入电流限制)电阻设置为 160E

    它是否会为负载+ 4V 输出 恒定提供独立的 2.5A??

    它会起作用吗??

    该 IC 将与器件跟踪板配合使用、在该板中、始终可以从车辆获得输入电源、当真正需要电池时、情况会非常少、因此电池大部分时间都处于充电状态。 在这种情况下、如果负载需要的电流超过 2.5A、IC 会  提供电流吗?

    请回答我的两个问题、谢谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ25616 可支持流出 SW 的最大 3.2A 电流。 不过、正如我之前所说、通过转换器的功率有限、这会导致器件进入热调节状态、从而限制充电电流。 这将完全取决于应用以及 BQ25616 上是否有任何散热。

    我的原理图审阅如下:

    1.由于 D+/D-悬空、由 ILIM 引脚设置的输入电流。

    2.禁用 OTG 并启用充电。

    3、充电电流设为 0.5A。

    4. ILIM 设置为 3.0A。

    5、充电电压调节为 4.1V。

    同样、您的最大输出电流最终将取决于器件在最终产品中的温度。 如果器件散热不佳、可以激活热调节。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么多迈克为你帮助它真的很计数我和我的团队,我将处理热调节与适当的散热器机制. 有一个可爱的一天 ehead。