主题中讨论的其他器件:BQ25638、、 BQ25616
工具/软件:
你好、
目前我们正在使用 LM2676S-5.0 对于 VTS 板上的 12V 至 5V 电源、我们在 5V 后添加了 BQ24074RGTR (QFN-16)、用于为电池充电并从 SW 引脚向我们的 2g 模块提供输出电源、其工作正常、但现在我们计划使用 4g 模块、其电流额定值为 3A 、这是 BQ24074RGTR (QFN-16) 不支持的。
因此、我们计划设计一个 12V 至 5V 电源的新电路(下面给出了选定的 TPSM53603RDAR 和 12v 至 5V 电路以进行确认(其由 TI 的 WEbench 设计)、

但我们的主要障碍是实现电池充电 和可在 3A 电流下工作的路径 IC、因为我们的 4g 模块需要至少 2.5A 的电流才能运行、所以我们正在规划 BQ25611DRTWR 但我们不确定电路,webench 也没有为 BQ25611DRTWR 提供电路,因此我们需要您的帮助来设计它
数据表中给出了采样电路、但仍需要确认其是否正常工作或需要进行任何更改:
由 TPSM53603RDAR 提供给 BQ25611DRTWR 的 5V 电源、BQ25611DRTWR SW 引脚的输出将提供给控制器
我们的要求:
BQ25611DRTWR Vin 引脚的输入:5V、3A
需要输出电压介于 3.8V 至 4.3V 之间、电流为 3A
电池充电电流应为 1A
注意:我们未使用 I2C 和 USB、还请建议我们可以为这些引脚做什么?

我们这个电路取自数据 BQ25611DRTWR 数据表、请告诉我们、如果没有 USB 和 I2C、此电路是否可以工作、或者它需要进行哪些更改????
我 如果有其他 IC 完全具有相同的用途、请务必根据电路图提出建议
注意:我们已经为 LM2676S 订购并实现了 1000 个数量、为 BQ24074RGTR 订购并实现了 1000 个数量、我们的 2G 电路板中已使用这些数量、因此需要响应:-)