This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何设置最佳充电曲线

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, BQ25895, BQ25895EVM-664, BQSTUDIO, BQ27Z561EVM-011, EV2400, BQ27Z561, TUSB422, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534966/bq25895-how-to-set-the-best-charging-profile

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ27Z561EVM-011EV2400、BQ27Z561、TUSB422TPS25730、TUSB3410

工具/软件:

大家好!

我 在系统中使用充电器芯片 BQ25895。  我的 10Ah、3.7V、需要 72 小时才能从 5%充电至 85%。  从电池制造商处来看、如果我使用外部充电器 5V、2A、则实现 3.4V 至 4.1V 的充电电压只需要大约 5 小时。

必须有一些我错误地设置/配置充电器 IC 的内容。  是否有软件工具、应用手册或操作文档来展示为 BQ25895 IC 设置理想充电曲线的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    禁用 AUTO_DPDM_EN 确实正常工作、我的系统采用 Reg00 = 0x7F。  我注意到、它从台式电源汲取的电流高达 2.95A。

    问题:

    1.此 IC 可以使用 5A 充电器吗? (因为我看到数据表发挥了这个 IC 所能实现的作用)

    2.是否可以使用 2A 充电器、并将 REG07 的设置更改为 5 小时、此 IC 是否能够支持 5 小时充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,这种充电器可以提供高达 5A 的充电电流,我不确定有多少电池并联,但如果您长时间以 5A 充电,请确保您的 PCB 布局我们的热性能建议

    2.是的这种充电器支持 5.8,12 和 20 小时的快速充电计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    谢谢你。  现在、我们可以确认台式 PS 能够为系统充电。   

    下一步我将设置更改为 5 小时,但在看门狗过期后,设置回到 12 小时。

    我阅读了数据表、这是 WD 跳闸后的行为。 我禁用 WD 以保持 5 小时设置可用。

    为了确认一下、如果我禁用了 I2C WD、我不会对 IC 或我的系统进行风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、禁用看门狗计时器不应使您的系统面临风险、但我将继续对此进行研究并咨询同事以确保完全正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    如果我设置了 5 小时、IC 仅允许充电器插入 5 小时、然后要求用户拔下并重新插入充电器以继续充电、我是否可以确认是否正确理解快速充电计时器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我相信将复位安全计时器、但是也可以通过禁用和重新启用寄存器 7 位 3 中的计时器来将其复位。 另外,我很感激所有的问题,我会要求他们打开新的主题与原来的主题无关的问题。 这有助于提高将来其他工程师研究类似问题时的可搜索性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    所以很抱歉骑这个线的尾巴,我应该开始新线,但我想问这里,因为我必须从一开始就解释一切。

    现在我的系统能够接受 2A、3A、5V 充电器、我发现我遇到了另一个挑战。   

    目前、我将该充电器与 BQ27Z561 GG 配对、并且由于我的 GG 没有正确的 ChemID、因此我必须使用从 GG 读取的 Voltage Level 来报告百分比并更新电池电平。  我的充电器无法处理高达 2A 或 3A 的充电器电流。  我可以在插入充电器时更精确地告诉电压电平。

    但现在、只要我的充电器插入、电压就会从 3.8V 跳到 4.1V、从而触发系统电池充满电。  对于我的系统报告电池电量、是否有任何建议可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chad、我对仪表产品不是很熟悉。 我已经联系了电量监测计团队的一名应用工程师、他将对这个问题更加有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    在将 GG 与充电器芯片结合使用之前、我只使用充电器 IC 来指示电池的电压水平、但我还面临着在充电器插入时无法正确估算的挑战。

    我知道充电器插入与否。

    根据您的充电器 IC 体验、我们插入充电器后、是否有任何适当的方法可以估算电池电量?

    我以前做的是读出电池的电压电平,但一旦充电器插入,我的读数返回 4.1V,这将立即给我 100%的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 Impedance Track 电量监测计 IC 应查看比电压更多的参数来确定充电状态的方式、因此我不确定为什么它在充电时受到电压的影响如此大。 今天上午我联系了一个测量仪表团队的成员、但我建议您创建一个以测量仪表作为主要器件型号的新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    请忽略电量计。  我想从您的充电器 IC 专业知识中了解。  我是否有办法告诉充电器插入期间的电池电流电压、不是精确的、而是估算值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、您可以使用 BAT 电压寄存器 (0x0E)。 您是否专门寻找开路电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    我之前使用了该 Reg0E、它会在系统只有电池时工作、一旦插入充电器、我的读数将是最大的充电器电量。

    在使用充电器芯片的充电器插入过程中、是否有任何方法可以可靠地告知电池电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电器处于恒压模式、并且充电器在电池上施加最大电压、则读数准确、如果您暂时禁用充电并使用该读数、由于 LI 离子电池的弛豫时间、它可能仍然不准确。 我建议您使用 GCPCHEM 工具正确设置化合物 ID。  www.ti.com/.../GPCCHEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    非常感谢您的建议。  我之前确实实现了 DISABLE-READ=ENABLE 充电、但这一过程会带来很多麻烦。  我当时希望介绍电量监测计来与充电器一起使用、以便为我提供更准确的估算值、但在我加入电量监测计后、由于电池不正常、需要进行更多正确的电量监测计报告设置。  我已经花了时间采集数据、这些数据在 TI 发送、并得到了我电池的 chemID (0x3241) 的报告、接下来我需要继续学习循环。

    由于我手中的时间有限,我必须看看周围的工作。  在读取电量计中的电压电平并将其用于电池电平之前、但当时充电器 IC 的设置未校正、因此我可以使用电量计中的电压读数(可能出错)、但现在我已正确完成充电器 IC 的设置、在充电器插入时、我会立即遇到从电量计中读取到最大值 (~4.2V) 的相同问题。

    我想我需要返回来禁用充电器 IC 并从电量监测计中读出电压。   

    您是否认为该监测计更有助于获得电池的电压读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表 ADC 比充电器 IC 更精确、因此、如果您尝试仅根据电压进行粗略的 SOC 计算、则会更好。 但是、我们不建议使用这种 SOC 计算方法。 根据电量监测计数据表:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    您能否帮助详细说明“但是我们不建议采用这种 SOC 计算方法“?

    在我的系统中、我知道操作范围限制为最小值= 3.5V 至最大值= 4.1V、我可以使用从监测计读回的 ADC 来进行 SOC 估算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本应用手册很好地概述了各种监测方法以及每种方法的消耗、我主要关注的是精度、尤其是在电池老化时。  https://www.ti.com/lit/an/sluaar3/sluaar3.pdf?ts = 1753718381724 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    我尝试为新问题创建一个新主题、以帮助其他工程师、但我被阻止无法正确选择主题字段。  我需要支持 PD 充电器。  我可以问一下、对于 10000mA 3.7V 电池、应该使用哪款 TI 的 IC 来支持 PD 充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、如果您希望使用完整的 USB DP 规范、我会推荐 TUSB422 C 型端口控制器、我们有一些参考设计可以搭配使用此控制器和充电器 IC。 (1) https://www.ti.com/tool/PMP40441#design-products、 (2) https://www.ti.com/tool/TIDA-01582、(3) https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1c/tiduey1c.pdf?ts = 1754322905703&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    如果我要在 IC 之间共享 D+/D-、您能帮助我指出充电器 IC 和 FTDI 驱动器的设计参考吗?  它们能否共存?  您是否知道 TI 是否提供任何可与 BQ25895 配合使用的 USB-C 到 RS232 转换 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad。如果您不想在微控制器上实施 USB PD 策略管理器、我还将介绍 TPS25730、该器件完全集成、不需要与微控制器配对。 此外 、TUSB3410 可用于将 USB D+/D-转换为 RS232、但我不是该器件的专家。 最后、D+/D-线路未在 USB PD 协商中使用、因此不应该出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    非常感谢您提供的信息。  我能否确认 TPS25730 是否仅即插即用并且不需要进行任何 I2C 配置、并且支持 PD 充电器和低至计算机 USB 端口 500mA 充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够仅使用电阻器来设置 USB PD 的灌电流 PDO 的电压和电流值。 但我不是该产品线的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    对于当前充电器 IC、我已经 禁用 AUTO_DPDM_EN、意味着不使用 D+/D-。  如果我完全移除充电器上的 USB-C D+/D-线路、是否会有任何回调?  或者、制造商是否建议将 D+/D-(例如上拉或下拉电阻)配置为不干扰 USB-C 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议保持这些连接、以便如果您计划稍后使用检测功能仍然可以、充电器只在检测期间控制 D+/D-线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    感谢您的信息。  在检测时、我想知道充电器芯片会干扰 USB 枚举过程、这将导致 PC 无法识别 USB 转串行 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不会导致任何问题、我以前也没有听说过任何客户问题、但是我会与同事核实、看看他们是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    如果我禁用 AUTO_DPDM_EN、如果有人意外将 20V 充电器插入系统、有什么可以保护充电器 IC 的吗?  IC 仅支持高达 14V 的电压。  今天、我们遇到了一个测试仪意外插入 20V 充电器、而 IC 不再工作的事件。  我不得不更换 IC。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DPDM 特性只能用于确定电流电平、在协商另一个电压之前、USB PD 源应该输出 5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    抱歉“?“ 你想问我一些什么或者只是拼写错误吗?

    正如您的解释所说、控制协商的 USB PD 和 CCS 线路是用于电压协商的吗?  在我的定制 PCPA 中、CC 线路是固定的、Rd = 5.1K 拉至低电平、因此除了告诉发送方我是电源接收器件之外、没有任何协商。

    我快速了解 了支持 USB-MCU 充电器的 TPS25730、并看到了 PD 线路、但如果我的系统在没有任何 MCU 配置的情况下仅支持高达 5V 的电压、如何将 VBUS 限制为 5V?

    我是否理解正确、TPS25730 只是一个“开关“、我仍然需要 BQ25895 来支持电池的充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad 您仍需要 BQ25895 来支持电池充电、您必须针对  TPS25730 问题开始新的主题、因为其他业务部门负责这些器件。