主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ27Z561EVM-011、 EV2400、BQ27Z561、TUSB422、 TPS25730、TUSB3410
工具/软件:
大家好!
我 在系统中使用充电器芯片 BQ25895。 我的 10Ah、3.7V、需要 72 小时才能从 5%充电至 85%。 从电池制造商处来看、如果我使用外部充电器 5V、2A、则实现 3.4V 至 4.1V 的充电电压只需要大约 5 小时。
必须有一些我错误地设置/配置充电器 IC 的内容。 是否有软件工具、应用手册或操作文档来展示为 BQ25895 IC 设置理想充电曲线的步骤?