Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24616EVM, BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ24616
工具/软件:
您好:
我有一个使用 BQ40Z50 控制器的 3 节串联电池组。 工作正常。 我能够使用 商用 3S 充电器为其充电 — 一切都很好。
现在、我想 为电池组设计自己的充电器。
为此、我正在评估 BQ24616EVM。
如何连接 BQ24616EVM 以测试电池充电?
我有一个“Fresh"BQ24616EVM (“(所有(所有运行器都在默认设置下)。
我假设我将直流电源(例如 15V 5A)连接到 J1、将电池连接到 J5。
但这不会导致充电。 我想我需要做别的事情。
Bjorn