This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:BQ24616EVM:对 3 节电池反向充电进行基本测试

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24616EVM, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549031/bq24616evm-bq24616evm-basic-test-charging-a-3s-battery-back

器件型号:BQ24616EVM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24616

工具/软件:

您好:

我有一个使用  BQ40Z50 控制器的 3 节串联电池组。 工作正常。 我能够使用 商用 3S 充电器为其充电 — 一切都很好。

现在、我想 为电池组设计自己的充电器。

为此、我正在评估 BQ24616EVM。

如何连接 BQ24616EVM 以测试电池充电?
我有一个“Fresh"BQ24616EVM (“(所有(所有运行器都在默认设置下)。  

我假设我将直流电源(例如 15V 5A)连接到 J1、将电池连接到 J5。  
但这不会导致充电。 我想我需要做别的事情。

Bjorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    为了开始为电池充电、TS 端子上必须有一个热敏电阻。 如果您不使用热敏电阻、则需要在 TS 端子和 PGND 之间连接一个 10k Ω 电阻。  

    此致、  
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、

    感谢您的答复。 是的、这与向 TS 施加 1.9V 类似。  
    我现在尝试在 TS 和 PGND(接地)之间使用 10k Ω 电阻器。

    我在 3A 电流下将 15V(直流)施加到 ACPWR/PND (J1)、而 3 节串联电池连接到 BAT/PGND (J5)。 我使用 GWInstek GPP-4323 作为电源。
    充电器打开、但充电速度只能达到 4.11W (0.27A)。  

    当我测量电压 BAT/PGND 时、我的电压为 11.38V、因此 3 节电池电量远未满。我预计充电功率可能为 40W。  

    当我使用这个充电器 (https://no rs-online.com/web/p/battery-chargers/2861723) 与非常相同的电池,我得到了大约 40W...


    为什么 BQ246 的充电速度如此慢?

    以下是一些测量结果:
    - VCC:14.62
    - VRF: 3.29
    - CHGEN:3.29
    - TS:1.65
    -/BATDRV: 14.99
    - STAT1 : 0.03.
    - REGN: 5.98
    -/ PG:0.045
    - ACSET:0.7
    - STAT2:1.8
    - ISET1:0.59
    - TCC: 3.2.
    - ISET2:0.29
    -/ACDRV: 9.65

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 ISET2 施加了 3.3V 电压、使我能够以 32.34W (2.15A) 的功率充电、这不完全是我期望的 3.2A、但更接近了。
    您能帮助我 了解 ISET1 和 ISET2 的作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:  

    ISET1 引脚的电压对快速充电电流调节设定点进行编程。 这是主充电电流。 ISET2 引脚的电压对预充电电流调节设定点和终止电流触发点进行编程。 这是充电开始和结束时的小电流。 下面我附加了典型应用原理图以可视化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、

    感谢您对患者的回复。

    我们一直在对嵌入式产品使用 MAX 充电器、但这存在一些问题、因此有兴趣改用 TI。


    我一直在向 ISET1/2、ACSET 施加 0-2V 电压(取决于引脚)、以便更好地了解这种影响。

    我现在正在进行一项测试、在该测试中、我通过电池完全放电(可能会发生这种情况)。 我连接它并将 ISET2 设置为 300mV(且 ACSET 约为 1V)。 这 会产生大约 0.3A 的充电电流、我假设充电电流较慢。 我可以对其进行调整、然后会得到相应的变化。 一切都好。

    我看到、如果 VBATT 未达到设定的目标、每 30 分钟就会超时一次。 问题是它似乎永远不会切换到快速充电模式(即使我的 ISET2 例如切换到 2V)。

    电池从基本电量耗尽一直到 11V — 全部都处于预充电状态。 它  是否应该切换到大约 9V 左右的快速充电?

    我在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    我想我对可能发生的事情有一个想法。 如果您为 VFB 电阻分压器使用默认的 EVM 电阻值、那么 IC 将在 21V 充电电压下进行调节、而不是您希望在 3s 配置中使用的 12.6 电压。 如果您改用 500K Ω 的 R25、则电池应 按预期在 9V 的电压下充电至 12.6。 下面的前两张图片来自数据表、其中典型应用原理图是像您这样的 3 节串联电池配置。 最后一张图是 EVM 原理图 、其中它使用 909k Ω 电阻器进行 R25。 这将导致预充电永远不会退出、因为 11.38V 电池电压仍小于该电阻分压器的预充电至快速充电转换电压阈值。  

    如果您尚未使用 500K Ω 电阻器、请将 EVM 上的 R25 替换。 如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    谢谢你的侦探工作。

    这项工作 100%符合 预期。 我 使用 ISET2 设置慢速充电速度(例如 200mA)、当达到大约 9.2V 时、便会 切换到快速模式(我使用 ISET1 进行调节)。 然后、可以通过 ACSET 调节充电器的消耗。  

    我唯一的问题是如何检测充电状态。

    我现在看到的是  
    PG 基本上始终为低电平(除非我拉取电源,然后它会在短时间内变为高电平)

    STAT2 在充电(快速和慢速)时为高电平

    当电池充满时、STAT1 为高电平

    但如何知道它的 充电速度是否很慢呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    对于 BQ24616 器件、没有专用的 STAT 引脚来区分预充电与快速充电。 该 器件会进入预充电状态、直到 VFB 引脚上升至 1.5V 左右并在接近 2.1V 时逐渐减小。  

    此致、

    Aaron