This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:PSpice 仿真帮助请求

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544282/tps563300-pspice-simulation-help-request

器件型号:TPS563300


工具/软件:

我尝试在 PSpice 中使用 TPS563300 来模拟 12V 至 10V 降压转换器。 我的电路没有错误地进行仿真、但产生了错误的电压。 我提供了用于确定我的设计的工作电路的图像、以及我根据该电路创建的设计的照片。 感谢您提供任何帮助。  

电路用作参考。

电路返回错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nathaniel Shramko、

    我附加了 PSPICE 文件。

    请使用上面的并运行仿真。

    请勿参考原理图中的值...请仅参考 waveformse2e.ti.com/.../5282.TPS563300_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    我尝试使用您的文件进行模拟;但是、我的计算机无法打开您的 DSN 文件。

    我已将我的项目文件附加到此消息、希望它能提供帮助。

    e2e.ti.com/.../buck-converter-2.zip

    此致、

    Nathaniel Shramko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nathaniel Shramko、

    即使我们也面临着许可问题、可能明天您也可以尝试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nathaniel Shramko、

    您可以尝试现在似乎已解决许可问题。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    感谢您对此的持续支持。

    我仍然无法打开您包含的 DSN 文件。 返回的错误消息如下所示:

    错误 (ORCAP-1653):无法加载文件“C:\Users\ns3584\Downloads\5282.TPS563300_PSPICE_TRANS\TPS563300_PSPICE_TRANS\tps563300_TRANS.DSN“。
    错误 (ORDBDLL-1242):设计已在 TI 模式下保存、无法在商业版本中打开、因为该工具未使用所需的 PSpice 许可证。

    基于 TPS563300 打开工程时不存在此错误。

    我尝试在您创建的项目中创建我自己的设计。 可以创建新设计并生成 PSpice 网表。 创建仿真配置文件时、Capture 崩溃并返回以下错误:

    此应用程序意外退出。

    为了帮助 Cadence 检测和分析问题、请将当前项目存档。 要提交存档项目、请联系 Cadence 客户支持。

    如果您知道如何解决这些错误中的任何一个、我们将非常感谢您的帮助。

    谢谢您、

    Nathaniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nathaniel、

    今天我已经尝试了下面的文件,它对我有效。

    e2e.ti.com/.../slum820.zip

    请重试、它应该可以正常工作。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    感谢您的持续支持。 我不明白其中的原因、但 PSpice 仿真可以使用您发送的新文件。 再次感谢您对这个问题的所有支持。

    此致、

    Nathaniel