工具/软件:
我尝试在 PSpice 中使用 TPS563300 来模拟 12V 至 10V 降压转换器。 我的电路没有错误地进行仿真、但产生了错误的电压。 我提供了用于确定我的设计的工作电路的图像、以及我根据该电路创建的设计的照片。 感谢您提供任何帮助。
电路用作参考。

电路返回错误。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Haseen、
我尝试使用您的文件进行模拟;但是、我的计算机无法打开您的 DSN 文件。
我已将我的项目文件附加到此消息、希望它能提供帮助。
e2e.ti.com/.../buck-converter-2.zip
此致、
Nathaniel Shramko
您好 Haseen、
感谢您对此的持续支持。
我仍然无法打开您包含的 DSN 文件。 返回的错误消息如下所示:
错误 (ORCAP-1653):无法加载文件“C:\Users\ns3584\Downloads\5282.TPS563300_PSPICE_TRANS\TPS563300_PSPICE_TRANS\tps563300_TRANS.DSN“。
错误 (ORDBDLL-1242):设计已在 TI 模式下保存、无法在商业版本中打开、因为该工具未使用所需的 PSpice 许可证。
基于 TPS563300 打开工程时不存在此错误。
我尝试在您创建的项目中创建我自己的设计。 可以创建新设计并生成 PSpice 网表。 创建仿真配置文件时、Capture 崩溃并返回以下错误:
此应用程序意外退出。
为了帮助 Cadence 检测和分析问题、请将当前项目存档。 要提交存档项目、请联系 Cadence 客户支持。
如果您知道如何解决这些错误中的任何一个、我们将非常感谢您的帮助。
谢谢您、
Nathaniel
嗨、 Nathaniel、
今天我已经尝试了下面的文件,它对我有效。
请重试、它应该可以正常工作。
此致、
Haseen。