This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:ISET

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552818/lm5171-q1-iset

器件型号:LM5171-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在在其新工程(带 2 个 LM5171-Q1 的 1kW 直流/直流转换器)中评估 LM5171-Q1、有以下问题、您能助您发表一些评论吗?

1. 如果客户使用 2 个 LM5171-Q1、是否所有 4 个 ISET 都要连接在一起?

 2.是否知道电压回路和电流回路是单独连接还是可以共享?  

(即 FBHV、FBLV、ERRHV、ERRLV、ISET 信号独立于每个部分、或 FBHV、FBLV、ERRHV、ERRLV、 ISET 信号共享)

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    您能分享更多详细信息吗? 输入电压和输出电压是多少? 降压模式、升压模式还是双向?

    对于您的问题、

    是的、因此总电流将由 4 个相位共享。

    2.只需要 1 个电压环路。  电压环路的输出会发送到所有 ISETx 引脚。 有关四相运行的信息、请参阅 EVM 用户指南。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    该工程专为双向 1KW 直流/直流电源而设计。 降压模式:输入电压 32V-52V(典型值为 48V) 、输出电压 11-15V(典型值为 14.2V)。

    升压模式:VIN 9V 至 16V(典型值 13.5V)、输出电压 38-50V(典型值 48V)。

    根据 EVM 的用户指南、对于四相配置、主 EVM 的 J18 连接到辅助 EVM 的 J17、其中跳线设置未针对电压环路信号 (FBHV、FBLV、ERRHV、ERRLV) 进行配置、因此客户理解每个芯片都有一个单电压环路、请帮助确认。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    仅使用主 EVM 电压环路。 电压环路的输出 (ERRHV 或 ERRLV) 会发送到所有 ISETx 引脚。

    此致、
    Feng