This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 是否可以支持 15A 充电? 感测电阻和 MOSFET 功率说明

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification

部件号:BQ24610


工具/软件:

您好、
我将使用设计 4 节锂离子电池充电器 BQ24610 一方 NTMFS5C628NL MOSFET(一个在高侧,一个在低侧)。
目标规格:

  • 发生正转换 :24v

  • 输出 :16.8V

  • 充电电流 :15A.

  • 稳压器 : 600Khz

我有 3 个主要问题:

  1. 数据表示例和感测电阻计算似乎是假定的 10A(最大值 —我可以安全地将其扩展到 15A. 获得较低的 R Sense?

  2. 在栅极驱动或内部限制方面、BQ24610 在 15A 电流下持续运行是否存在任何问题?

  3. 中的示例 NTMFS5C628NL 、请您帮助确认是否 功率耗散(导通+开关) 与 BQ24610 配合使用时、15A 和 600kHz 处于合理的限制范围内?

提前感谢!

请注意。

Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    我正在调查您的问题、并将在我收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经送你去了 BQ24610 原理图和 Gerber 文件 请稍后查看。
    请仔细查看、如果需要进行任何更正或改进、请告知我。

    期待您的反馈。
    感谢您的参与和支持!

    此致、

    赛义夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    我正在查看您的原理图、并在 收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  ,

    我还附上了 12.5A 电池的 Gerber 文件 您的个人聊天中了解充电设计。
    请仔细查看、如果需要任何建议或更正、请告知我。

    再次感谢您的参与和支持。

    此致、
    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    感谢您的耐心、本周我的带宽有限、我正在审核您的文件、并希望获得 EOD 星期一的更新。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的更新、我完全理解。 期待您对星期一的反馈。

    如果在此期间您需要任何澄清或进一步的意见、请告诉我。

    此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    感谢您的耐心。

    “该设计适用于  4 节锂离子电池 和  25V 输入  和  5A 充电电流

    原理图审阅:

    • R4 应为 43.48k Ω 以获得 5A 的充电电流

    PCB 布局:

    “我有个好主意。  原理图、计算 Excel 表和 Gerber 文件  公式  12.5A 电池充电设计的示例

    原理图审阅:

    • 我没有看到任何明显的问题。

    PCB 布局

    最好的考虑

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification
    • 数据表示例和感测电阻计算似乎是假定的 10A(最大值 —我可以安全地将其扩展到 15A. 获得较低的 R Sense?

    • 在栅极驱动或内部限制方面、BQ24610 在 15A 电流下持续运行是否存在任何问题?

    [/报价]

    您能否同时解决我的这一关切? 我找不到数据表中明确提到的 IC 可以实现的任何最大栅极驱动负载。 此外、您是否在内部尝试将电流增加到 10A 以上? 或者您的任何客户都做过这件事吗?

    期待您的答复。

    谢谢。此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    希望您做得好。

    今天、我们测试了专为 4 设计的电路板 S、2A 电池配置 、如前面所述。 在测试过程中、我们记录了以下关键测量值:

    测试条件:

    • 输入电压 (Vin) = 20V  

    • 输出电压 (Vout) = 16.3V (空载)

    • 反馈电压 (VFB) = 2.04V (空载)

    • VREF 3.31V  

    • VCC = 19.9V

    • CE 3.31V  

    • STAT1 = 0V  

    • STAT2 = 2.2V  

    • PG(电源正常指示) = 0V  

    • TS(温度检测) = 1.63V  

    • ISET1 = 0.4V

    • ISET2 = 0.29V  

    • REGN = 6V  

    • TTC(充电终止计时器) = 1.25V  

    问题 1:可能卡在预充电模式中

    我们注意到了 负载下的 VFB 电压为 1.79V  、明显高于 预充电至快速充电阈值为 1.56V  根据 BQ24610 数据表。 鉴于此、我们会期望器件进入快速充电模式、但它似乎保持预充电状态。

    稍后、我们可以看到 STAT1 和 STAT2 都 变为 低电平 (0V)、但仍以预充电电流设置 (0.3A) 对电池进行充电

    我们测试了大约 8 块电路板、并观察到所有电路板上的相同特性((未损坏(如下所述))都是相同的。  内部电流限制始终生效、但不会在计算值 2A 时生效(调节为 0.3A 至 0.4A)。

    请帮助我们了解以下内容:

    • 为什么尽管 VFB 远高于 1.56V 阈值、IC 似乎一直处于预充电状态?

    • 假设我们卡在预充电模式下、我们是否正确?

    问题 2:直接施加 28V 时的 IC 损坏  

    我们观察到的一个更关键的问题是这一点 如果我们 在上电时直接施加 26V 电压、IC 会损坏 。 但是、如果我们最初以 20V 的电 压为电路板供电、并逐渐将输入增加到 28V 、IC 将正常运行而不会损坏。

    这种行为会令人困惑、如所示 数据表明确列出了 28V 作为建议的工作输入电压 。 因此、 我们的四个电路板已损坏。

    请您澄清一下:

    •  直接施加 26V 电压时、可能导致 IC 出现故障的原因是什么?

    • 这可能与浪涌电流、缺少输入软启动或 PCB 布局问题有关?

     

    问题 3:

    我们 在输出侧添加了一个与现有电容器并联的 220 µF 电解电容器、从而将总输出电容增加到 240 µF 。 此后、充电电流增加至 1.3A。 但是、数据表建议仅 使用 20 µF。 这种行为背后的原因可能是什么?

    在 诊断和解决这两个问题时需要您的帮助。 如果您有任何其他信息、波形或测量结果对您的分析有帮助、敬请告知

    另外、请分享您的 电子邮件联系人 在私人聊天中、以便我们能够更有效地沟通紧急问题或澄清?

    期待您在您方便时尽早作出回复。

    再次感谢您的持续支持。

    此致、

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    感谢您的耐心。

    您能解决我的这个问题吗? 我找不到数据表中明确提到的 IC 可以实现的任何最大栅极驱动负载。 此外、您是否在内部尝试将电流增加到 10A 以上? 或者您的任何客户是否已完成此操作?

    10A 是我们保证的最大充电电流。 使用较小的 BATSNS 电阻器可能高达 15A。 但是、我们尚未在 10A 以上进行测试。

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5906250 #5906250“]
    •  直接施加 26V 电压时、可能导致 IC 出现故障的原因是什么?

    • 这可能与浪涌电流、缺少输入软启动或 PCB 布局问题有关?

    [/报价]

    当 VFB 上的电压达到 2A 时、您看到充电电流达到 2A? 它是否曾经达到 2A? 您是否具有 2A 配置的螺旋? 我只看到 5S/12.5A 和 4S/5A 的 Scehmatic。

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5906250 #5906250“]
    •  直接施加 26V 电压时、可能导致 IC 出现故障的原因是什么?

    • 这可能与浪涌电流、缺少输入软启动或 PCB 布局问题有关?

    [/报价]

    您是否有在 28V 时失败的示波器捕获? 是否可能升至 28V 以上?

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5906250 #5906250“]

    我们 在输出侧添加了一个与现有电容器并联的 220 µF 电解电容器、从而将总输出电容增加到 240 µF 。 此后、充电电流增加至 1.3A。 但是、数据表建议仅 使用 20 µF。 这种行为背后的原因可能是什么?

    在 诊断和解决这两个问题时需要您的帮助。 如果您有任何其他信息、波形或测量结果对您的分析有帮助、敬请告知

    [/报价]

    您使用的是真实电池还是双向电源?

    此致、

    基督教

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的答复

    它是否曾经达到 2A? 您是否具有 2A 配置的螺旋? [/报价]

    否、直到达到 2A。 我之前已经向您发送了原理图、它与 4S/5A 相同。 我们使用相同的原理图将充电电流设置为 2A、并附上了相应的 Excel 表。

    28V 时失败的示波器捕获吗? 是否可能升至 28V 以上?


    否、目前没有、但我们将电源电压精确地设置为 28V。 然后将其应用到电路板上。

    您使用的是真实电池还是双向电源?

    我们使用的是真正的 4 节串联电池。

    昨天我们再次测试了电路板。 注意到以下问题:

    1]我们 也将检测电阻以及 ISET1 和 ISET2 电阻更改为 5mΩ、但我们注意到电流仍然限制为 0.7A  

    2]我们还尝试了不同的输出电容器配置、但电流不 会超过 0.5A。I/O 电容器能否影响电流限制?

    我附上了原理图和 Excel 计算结果。 请查看这两个文档、这对我们有所帮助。

    谢谢你

    注意  

    赛义夫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    如果将 R14 替换为 0 Ω、那么您是否看到充电电流有任何变化? 对于栅极电阻器而言、10k Ω 似乎非常高。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们面临着一些问题 基于 BQ24610 的 5S/12.5A 充电器板 并非常感谢您的指导:

    1. STAT2 LED 未亮起  :始终保持关闭状态。 我们配置了的输出电压 21V 但我们只能四处走动 20.2V 反馈网络中看到相同的波形。 请说明具体情况 STAT2 变为活动状态

    2. 无法测量 FB 引脚电压  :当我们尝试探测时 FB 引脚 使用 DMM 或 DSO 时、输出电压会突然下降。 这种行为背后的原因可能是什么? 我们怎么会这样呢 正确测量 FB 电压 而不干扰电路?

    3. 没有散热器时的最大电流  你让我们知道 您测试过的最大持续电流 BQ24610 EVM 上 热性能的方法

    4. 12.5A 时的散热问题  :板在连续过程中变得很热 12.5A 操作 。 您可以提出任何建议 热耗散技术 元件放置/布局改进 来增强热性能?

    我们使用的是 与之前分享的原理图和 Gerber 文件相同 供您参考。 期待您在解决这些问题时提供支持。

    谢谢你。

    此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5922565 STAT2 LED 未亮起  :始终保持关闭状态。 我们配置了的输出电压 21V 但我们只能四处走动 20.2V 反馈网络中看到相同的波形。 请说明具体情况 STAT2 变为活动状态 ?

    充电周期完成后、STAT2 变为有效状态。 当 VFB 电压达到 20.2V 时、其电压是多少? 它是上升到 20.2V 以上还是一直保持在 20.2V?

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5922565 无法测量 FB 引脚电压  :当我们尝试探测时 FB 引脚 使用 DMM 或 DSO 时、输出电压会突然下降。 这种行为背后的原因可能是什么? 我们怎么会这样呢 正确测量 FB 电压 而不干扰电路?

    如果将电阻分压器更改为 900koh/100k Ω、您是否看到任何差异? 2.7Mohm/300k Ω 可能太高

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5922565 没有散热器时的最大电流  你让我们知道 您测试过的最大持续电流 BQ24610 EVM 上 热性能的方法 ?

    是的、正确。

    [引述 userid=“627757" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530731/bq24610-can-bq24610-support-15a-charging-sense-resistor-and-mosfet-power-clarification/5922565 12.5A 时的散热问题  :板在连续过程中变得很热 12.5A 操作 。 您可以提出任何建议 热耗散技术 元件放置/布局改进 来增强热性能?

      我建议添加尽可能多的散热过孔、并连接到尽可能多的铜层。将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地端至关重要。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、且连接到其他层上的接地平面

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的持续支持。

    今天、我们对进行了测试 基于 BQ24610 的 5S、12.5A 充电器 然后再修改反馈网络  270kΩ 和 30kΩ  、现在它给了我们一个精确的 21 V 输出、无负载

    然后、我们使用测试了系统 19 V 电池 和 A 输入电压为 27.5V  。 上电时:

    • PG LED 亮起

    • STAT1 LED 亮起

    • 不过、 STAT2 LED 保持熄灭 ,即使在电池充电到完全 21 V .

    我们测量了 STAT2 引脚上的电压 、并且它被 IC 拉至高电平(表示它没有被拉至低电平以打开 LED)。

    电流限值设置为 12.5A  、电路的其余部分保持不变、但反馈电阻值除外。

    请帮助我们了解以下内容:

    • 为什么 STAT2 在达到完全充电电压后也不开启?

    • 电路或计算中是否存在我们可能忽略的任何问题?

    • 在我们推进量产之前、您建议的任何更改?

    我们期待着您的迅速指导。

    此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    为什么 STAT2 即使在达到完全充电电压后也不打开?

    我认为此问题与 C5 有关、如果您用较小的电容替换 C5、应该会看到它 已打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    今天、我们通过设置进行了一项测试 将 CTTC 电容器设置为 10nF  。 我们观察到 V_ISET2 处的电压为 0.24V  和两个 STAT1 和 PG 指示器按预期工作 。 不过、 STAT2 持续保持关闭 、即使在之后 充电电流降至 0.3A 的终止阈值以下  。 。 STAT2 引脚保持拉高电平 、并且充电器不指示充电完成。 在此测试期间、我们提供了一个 输入电压为 27.5V  、并测量了 输出为 21V  一方  FB(反馈)引脚上为 2.1V 、确认已达到调节电压。

    您能帮助我们确定这种行为背后的可能原因吗? 我们也非常感谢为帮助我们解决此问题并继续完成设计而提供的任何建议或检查。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    但是、 STAT2 持续保持关闭 、即使在之后 充电电流降至 0.3A 的终止阈值以下  。 。 STAT2 引脚保持拉高电平 、并且充电器不指示充电完成。 [/报价]

    CTTC 电容器将安全计时器编程为 1 小时、因此 STAT2 LED 应在电池达到其充电电压后 1 小时打开。 如果您不需要此功能、则需要移除此电容器并将 TTC 引脚连接到 Vref。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    今天、我们对电池系统进行了测试、并观察到以下行为:

    我们使用的是 5 节锂离子电池组供电的示例 (2.5V× 5 = 12.5V(最小值)  和 21V (4.2x5)(最大值))。 阈值电压 12.5V  我们将它连接到充电器、但是 从几毫安开始充电、但无法达到 12.1A 的设定电流。

    但是、当我们将电池电压增加到时 15.5 V  、充电器立即以的完全设计电流开始充电 12.1A  。 我们还注意到、充电器始终在任何电压下开始充电 高于 15.5V  、但是 不低于 15V  

    我们正在尝试了解为什么充电器无法开始充电 12.5V  ,即使这是一个深度放电的 5S 电池组的有效条件。

    您能帮助我们确定这种行为的可能根本原因吗?
    您是否怀疑中存在问题 原理图 元件值 也可能存在任何问题 BQ24610 中的内部阈值/设置 可防止充电从这个级别开始?

    如前所述、设计参数和元件值与我们之前分享的值保持不变。

    期待您的指导和建议。

    谢谢你。

    此致、
    Shaikh Saif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    这看起来器件处于 PRECHARGE 模式、能否在 VFB 引脚上确认?

    如果尝试使用 ISET2 上的电阻分压器增加预充电、您是否看到任何变化?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    今天、在测试期间、我们观察到 IC 和高侧 FET 周围的温度达到近似值 100°C  同时保持电压稳定。 我们计划增加 IC 下方的散热过孔数量、以改善散热。 您能否告知是否有任何其他方法可以进一步降低功耗?
    我们已经与您共享了 Gerber 文件以供参考。

    此外、我们还有一个关于 IC 栅极驱动能力的问题:
    IC 的最大栅极驱动电流是多少?
    它是否足以满足我们的应用需求、或者您建议使用 外部栅极驱动器 来降低热应力并提高效率?

    感谢您的持续支持。

    此致、

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    今天、在测试期间、我们观察到 IC 和高侧 FET 周围的温度约达到 100°C  同时保持电压稳定。 我们计划增加 IC 下方的散热过孔数量、以改善散热。 您能否告知是否有任何其他方法可以进一步降低功率耗散?

    为了实现散热、我们建议:

    • 建议使用多层 PCB。 至少分配两个接地层。 BQ24610EVM 使用 4 层 PCB(顶层,两个信号层和底层)
    • 将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地端。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、且连接到其他层上的接地平面
    此外、我们还有一个关于 IC 栅极驱动能力的问题:
    IC 的最大栅极驱动电流是多少?
    它是否足以满足我们的应用需求、或者您建议使用 外部栅极驱动器 来降低热应力并提高效率?

    这是一款传统设备、因此我们提供的信息非常有限。 我在数据表中没有提到最大栅极驱动电流。 但是、我没有看到任何明显的问题或对外部栅极驱动的需求。 我建议遵循上述提示来帮助散热。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的意见。

    今天、我们在测试过程中遇到了一些问题:

    在我们的两块电路板上、系统无法正常工作。
    我们检查了 VREF 引脚、预期  电压为 3.3V、但输出电压为 0V。 PG 引脚被拉低、STAT1 和 STAT2 都被拉高。 您能否提出背后的可能原因?

    在另一个电路板上、一切似乎都很好;我们得到的是 21V 输出。 但是、当我们连接电池(电压为 20V)时 、输出降至 0V 。在这种情况下、PG、STAT1 和 STAT2 都被拉至高电平。 在这种情况下、VREF 也是 3.3V、但 FET 未进行开关。
    这种行为背后的原因可能是什么?

    期待您的答复。

    此致、

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    在我们的两块电路板上、系统无法正常工作。 我们检查了 VREF 引脚(预期为 3.3V) 、但我们的电 压为 0V。PG 引脚被拉低、STAT1 和 STAT2 都被拉高。 您能否提出背后的可能原因?

    发生此问题时、VCC 引脚上的电压是多少? 在尽可能靠近 VCC 引脚的位置测量。

    在另一个主板上、一切似乎都很好;我们得到了 21V 输出。 但是、当我们连接电池(电压为 20V)时 、输出降至 0V 。在这种情况下、PG、STAT1 和 STAT2 都被拉至高电平。 这种行为背后的原因可能是什么?

    电池是否将输出短接至 GND? 在这种情况下、电池是否会放电任何电流?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的意见。

    我们在 12.5A 条件下针对 5S 测试了基于 BQ24610 的充电器。 尽管在电路板下方实施了散热器以及 MOSFET(FET 顶部冷却)、并在 IC 下方增加了散热过孔和小型散热器、但我们仍然观察到高温;IC 会达到 90°C 附近、MOSFET 温度超过 90°C。

    我们使用了 4 层 2oz/0.5oz(内层)电路板。

    我们附上了电路板的热像图、以供您参考。

    图 1: 添加了 BQ24610 过孔  

    图 2:IC 温度上升到 90°C  

    图 3:MOSFET 计划温度高达 90°C  

    图 3: 带散热器的电路板

    您能否告知是否有任何其他方法可以进一步降低功耗?

    期待您的答复。

    此致、

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    输入端提供的功率是多少? 效率是否大幅下降?

    在我们的 EVM 上、我们有更多过孔、并将它们尽可能靠近中心放置。

    开关 FET 下方/附近是否有任何散热过孔?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    根据您的建议、我们已更改过孔和铜平面。

    在 IC 的底部、我们使用了外径为的过孔 0.45 毫米 内径为 0.20 毫米 。 MOSFET 也使用了相同的过孔尺寸。

    共模电压 28V、10A

    我在下面附上了更新的 Via 图像。 请验证并告知我是否需要进一步更改。

    图:BQ24610 IC 下方的过孔

    图:MOSFET 下方的过孔显示有白色边框

    期待您的答复。

    谢谢您、

    Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    在 IC 底部、我们使用了外径为的过孔 0.45 毫米 内径为 0.20 毫米 。 MOSFET 也使用了相同的过孔尺寸。

    我建议增加到 0.55mm 和 0.25mm、我们希望它们尽可能大。 我还建议确保过孔连接到多个层、每层覆铜量很大。 这适用于 MOSFET 和 IC。 这应该有助于散热、但由于高输入/输出功率、它可能仍然会变热。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的指导。 我们将进行更改。

    今天、我们测试了电路板、并发现了以下问题:
    当输入电源关闭(电路板处于关闭状态,PG 关闭)且电池电压为 19V 时、一旦我们将电池连接到输出、电流就会反向流动。 这会导致检测电阻烧毁并导致 MOSFET 短路。 完成检查后、我们发现 Vout 和 GND 短路。

    我有几个问题:

    1. 输入电源关闭时、为什么会出现此反向电流?

    2. 造成此类损坏的根本原因可能是什么?

    3. 在这些情况下、防止此问题的最佳方法是什么?

    4. 如果我将二极管从输入端更换到输出端、这是否是保护整个电路的有效解决方案?

    当输入电源开启并连接电池时、电路板工作正常而不会造成任何损坏。 只有在输入电源关闭时连接电池时才会出现问题。

    期待您的建议。

    谢谢您、
    此致、
    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、赛义夫、

    如果我将二极管从输入端更换到输出端、这是否是保护整个电路的有效解决方案?

    是的、这应该起作用。 您可能还需要在 VFB 反馈电阻器之后添加一个额外的电容器。 如下所示:

    此致、

    基督教