工具/软件:
您好、
我将使用设计 4 节锂离子电池充电器 BQ24610 一方 NTMFS5C628NL MOSFET(一个在高侧,一个在低侧)。
目标规格:
-
发生正转换 :24v
-
输出 :16.8V
-
充电电流 :15A.
-
稳压器 : 600Khz
我有 3 个主要问题:
-
数据表示例和感测电阻计算似乎是假定的 10A(最大值 —我可以安全地将其扩展到 15A. 获得较低的 R Sense?
-
在栅极驱动或内部限制方面、BQ24610 在 15A 电流下持续运行是否存在任何问题?
-
中的示例 NTMFS5C628NL 、请您帮助确认是否 功率耗散(导通+开关) 与 BQ24610 配合使用时、15A 和 600kHz 处于合理的限制范围内?
提前感谢!
请注意。
Saif Shaikh