This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电压问题

Guru**** 2523430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550093/tpsm846c23-voltage-issue

器件型号:TPSM846C23


工具/软件:

尊敬的团队:

在我的电路板中、我使用了电源 IC TPSM846C23MOLR、该器件配置为通过主从配置提供 0.68 (70A)。 该电路对于电路板正常工作。 但现在对于某些电路板、输出仅显示 0V。 我已经确认阻抗是正确的、并且输入或输出轨没有短路。 警报引脚显示的电压为 3.4V 对于非工作板(对于工作板,它是 0.01V )。

您能否解释一下 ALERT 引脚变为高电平的原因。 因此、我的 DIFFO 和 FB 引脚仅显示 0V。 因此、输出为 0V。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    任何更新。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您是否已将主要器件和辅助器件的警报引脚连接在一起?

    您能否通过 PMBus 通信检查状态命令 值是多少? 您可以使用 Fusion GUI 进行采集。 这将告诉您故障是来自哪里。  

    您也可以仔细检查警报引脚状态是否正常工作的板。  它应该为低电平有效、意味着 FAULT 将被拉低。 您报告了反向行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    从器件和主 IC 的 ALERT 引脚作为反馈连接。 对于工作板、ALERT 引脚上的电压为 0.01V、非工作板上的电压为 3.3V。

    我已经两次确认了价值。

    我们尚未检查软件或 PMBus 通信命令。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    不知道 ALERT 引脚会被翻转的原因。

    初级侧和次级侧 ALERT 引脚布线连接在一起、那么如果一个器件发生故障、那么引脚读取的初级侧和次级侧读数是否正确? 您是否将任何元件或源连接到 ALERT 引脚(如上拉/下拉电阻器)?

    是的、请通过 GUI 检查 PMBus、这有助于确定问题的来源。

    此外、通过使用 PMBus 通信、您可以通过 CLEAR_FAULT 命令清除故障、如果问题不再存在、则会启用输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    ALERT 引脚布线被反馈、输出被提供给 PICO Pi 以进行电压监测。 您能帮助如何使用 GUI 来检查 PMBus、因为我们没有为此 IC 使用任何 GUI。 或者可以使用任何其他方法来检查 IC 问题。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我不确定 您是否以反馈方式连接了警报、这是导致问题的原因。 但我尝试使用 TI EVM、这就是我针对该引脚测得的值:

     -如果设备关闭-> 1.8V

     -如果设备开启但无故障-> 3.38V

     -如果设备打开但有故障-> 0V

    要使用 GUI、您需要下载我们的软件: https://software-dl.ti.com/analogue/analogue_public_sw/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.1.zip 

    然后、我们通常使用软件狗(USB 接口适配器)连接所有 PMBus 引脚、如下面的 EVM:  

    原理图: https://www.ti.com/lit/ug/slvub26d/slvub26d.pdf 

     实质上、故障会下拉引脚。 这是正确的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    在我们的电路板中、我们未提供您上面提到的接头引脚选项。 如果没有这个连接器、如何通过 GUI 进行检查。 此外、有任何其他解决方案可以在不使用任何 GUI 的情况下检查 IC。 同样的问题导致我们的 20 块电路板出现问题。 请帮助进行调试。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、我们可以在没有 GUI 的情况下进行调试、但找出故障会困难得多。

    您提到过您测量了 ALERT 引脚:

    -工作板= 0.01V

    -非工作板 = 3.3V。

    测量时、这是否启用了电路板? 否则、您是否可以重新测量启用/禁用电路板以实现工作和不工作的情况? 我们就知道警报引脚的基极电压是多少。

    另外、请附加 2PH 系统的原理图。

    最后、 工作板和非工作板之间有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    是的、当我测量电压时、2 个 IC 已启用、所有其他输入电压都正常。 而其他引脚包括 DATA、CLK、CNTL、SYNC、BP3 和 BP6、VIN 都处于正确的电压。 输出电压引脚 VOUT、DIFFO 和 FB 仅为 0V。

    工作板和非工作板的区别在于

    工作板:Alert-0.01V、DIFF=0.68、FB=0.5、VOUT =0.7V

    非工作板:ALERT=3.3V、VOUT =0.01V、FB=0.01V、DIFFO=0.01V

    对于非工作板、所有输出都不会提供。

    所附的原理图是您的参考。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果您在 FB 引脚上看到~0V、可能是由于:

    - cntl 已禁用

    -故障已触发

    - VIN 不足(UVLO 欠)

    请检查:

    1 — 根据您的原理图,5V 输入接近出厂预设 UVLO、即 4.5Vin。 检查器件是否正在接收至少 4.5Vin。

    2 — 启动时通过示波器接下来检查 CNTL + SS + PGOOD 引脚。 确保两者都在上升

    应包括一般的健全性检查。

    其他问题:

    - 当工作板和非工作板上都没有输入/VIN 时,您在 ALERT 引脚处测量什么?

    -您是否尝试过关闭非工作板的电源后重启? 这往往会在故障不再存在时清除故障。 如果出现故障、器件通常会禁用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    CNTL 引脚电压为  

    请检查:

    1 — 根据您的原理图,5V 输入接近出厂预设 UVLO、即 4.5Vin。 检查器件是否正在接收至少 4.5Vin。

    >> 5V

    2 — 启动时通过示波器接下来检查 CNTL + SS + PGOOD 引脚。 确保两者都在上升

    >>哪一个是 SS 引脚

      工作板和非工作板上都没有输入/VIN 时、在 ALERT 引脚处测量什么?

    >>电路板未通电或隔离 IC 的输入并检查电压。

    4.您是否尝试过关闭工作板的电源循环?  

    >>是的、它已多次执行、但仍然是同一个问题。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    CNTL 引脚电压为 3.551V

    Vin 电压为 5.04V

      启动时通过示波器检查 CNTL + SS + PGOOD 引脚。 确保两者都在上升

    >>附加图像、因此斜坡仅保持恒定。

     PGOOD

      CNTL

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    DS 提到 UV 由中的 OV/PGOOD 警告限制定义、默认情况下为+/- 12%、因为 D7 命令= 00h。 您的 PGOOD(假设这是在非工作板上测量的)为高电平、因此从这个意义上讲、它看起来好像您正在检测这些故障之一。    

    现在就表 7 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm846c23.pdf#page=30) 而言、PGOOD 应变为低电平    

    如果重新启动器件仍然无法启用器件、则表示故障仍然存在。  

    尝试检查非工作电路板上的启动情况、并添加 Vout、以查看是否在启动时启用并禁用、或者是否从未启用。 确保在相同的示波器屏幕截图中捕获 Vout + cntl、以看到斜升、如下所示:

    问题 3:当  工作板和非工作板上都没有输入/VIN 时、在 ALERT 引脚处测量什么?

    >>>未接通电路板电源。 我们希望了解您设计中的 ALERT 关闭状态是什么、以供参考。 为工作板和非工作板捕获此图。

       该器件的主要故障包括:

    - OT/OC:如果被触发,在默认模式下会断续/重启

    - OV: 如果触发、它将在默认模式下重新启动

    - UV: 如果触发、  在默认模式下将忽略它

    -吨最大:禁用,因此不会被触发

    - VIN:应在 4.5Vin 处通电、您已确认该输入电压为 5Vin。

    由于您从未为 PMBus 连接过电路板、因此所有内容都应处于默认状态。

    您是否检查了器件是否未超过数据表中设置的温度条件? 我怀疑这是问题。

    您还可以探测以查看器件是否在切换。 从本质上讲、似乎器件已启用、但没有输出、因此仔细检查以收集更多信息非常重要。

    最后、在有多少电路板受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    在不工作时、VOUT 仅为 0V、不提供输出电压。

    在我们的 17 块电路板中、我们面临着这个问题。

    电路板完全不发热、因为该电路板专为低功耗而设计。

    如果未通电、电路板中不会有任何电压、非工作板中 ALERT 引脚上的阻抗为 17.3E

    PGOOD 连接到 3.3V 硬件、它将始终提供 3.3V 电压。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我知道非工作电路板为 0V。

    但是、我要问的是启动时 VOUT + CNTRL 的示波器屏幕截图、看看 VOUT 是否即使在短 ms 内也会上升。 这种情况会发生得如此之快,你不会看到它,这就是为什么我提到要采取示波器在启动时的 2 个信号: VOUT + CNTL,你可以把触发器在 CNTL. 然后、通过捕获控制线、我们可以看到 VOUT 应该上升的时间、因此可以作为参考。 两个信号必须在相同的示波器屏幕截图中进行捕获。  

    如果发生故障、PGOOD 将变为低电平、因为即使在连接到 3.3V 电源时、它有一个上拉电阻器。

    1) 当 无工作板上没有设备输入时,警报为 0V 或电压是多少?

    2) 17 在总共多少板?   

    我之前的回复中要查看的其他项目:

    -您还可以探测设备是否正在切换。  这可以在 PH 引脚处使用尖端和接地筒探头方法来完成 、以确保环路更小。