工具/软件:
尊敬的团队:
在我的电路板中、我使用了电源 IC TPSM846C23MOLR、该器件配置为通过主从配置提供 0.68 (70A)。 该电路对于电路板正常工作。 但现在对于某些电路板、输出仅显示 0V。 我已经确认阻抗是正确的、并且输入或输出轨没有短路。 警报引脚显示的电压为 3.4V 对于非工作板(对于工作板,它是 0.01V )。
您能否解释一下 ALERT 引脚变为高电平的原因。 因此、我的 DIFFO 和 FB 引脚仅显示 0V。 因此、输出为 0V。
此致、
Abhishek


PGOOD
CNTL