This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1 问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552592/ucc21710-q1-issue-of-ucc21710-q1

器件型号:UCC21710-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

此栅极驱动器 (UCC21710-Q1) 有一个问题、因为当我将栅极驱动器开关到 100V 以上时、我使用栅极驱动器为 1200V MOSFET (AIMCQ120R030M1TXTMA1) 提供栅极脉冲、我观察到栅极驱动器通过获取一些电流自动禁用。 在 100V 以下、我观察到栅极脉冲中的正弦波、我仅在高侧 MOSFET 栅极驱动器上观察到了这个现象。 因此、我禁用了 OC 引脚和 AIN 引脚(拉至 GND)、即使禁用它意味着我没有获得+!5V 和–4V 的任何脉冲。 请给出任何解决方案。 如何操作?我附加了栅极驱动器电路的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您解释详细信息。 原理图看起来整体很好。 我看不到任何重大问题。 是否可以捕获 FLT 期间的波形:

    DESAT、GATE、INP、FLT、请使用高 BW 示波器和探测并尽可能靠近设备探测信号。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasikala:

    如前所述、我们观察到以下情况。 请查看相同的内容、告诉我是否有任何更新。
    DESAT:低电平
    GATE (OUTH、OUTL):低电平
    INP:(高电平:低电平)、符合预期。


    附加工艺路线快照 FYR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我很想看到 FLT 低电平变为实例以及 OUT 和 FLT 之间的延迟。 您能分享示波器屏幕截图吗?

    在提供的布局中、任何元件都没有标识、因此很难 处理、您能否将元件名称与布局共享。

    谢谢

    Sasi