This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:在 USB-C DP + USB3 altmode 接收端器件中配置为具有拉电流模式的 4 通道 DP 时、DisplayPort 仅完成链路训练

Guru**** 2593830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1044, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device

器件型号:TUSB544
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB564

工具/软件:

大家好、我有一个定制的 USB-C 集线器/监视器、它通过 USB-C 连接到移动设备、并将 DisplayPort 信号分离为 eDP 显示和 USB3。 1 个信号发送到 USB-A 连接器。 我在 TUSB544 中尝试了不同的信号配置、但得到了意外的结果:

  • 灌入模式下的双通道 DP + USB3:USB3 工作正常、但 DisplayPort 无法完成链路训练(完全无时钟恢复;无论增益/DisplayPort VOD 配置如何)
  • 拉电流模式下的双通道 DP + USB3(请记住,这是接收设备):DP 链路训练失败;大多数情况下通道 0 无法完成时钟恢复、但如果可以、则无法完成符号锁定;lane1 始终完成时钟恢复和符号锁定。 当我更改增益/USB3 配置时、这也不会改变(我在此模式下未测试 VOD)
  • 4 通道 DP、翻转、处于源模式、翻转 VOD 线路(因此处于正常方向):链路训练完成、使用最小增益/AUX 设置

目前我没有原理图、但从 PCB 上、通道连接方式如下:

  • USB-C RX2+/-(B2/B3)=> UTX1+/-、DTX1+/-=> DP1+/-
  • USB-C TX2+/-(A10/A11)=> URX1+/-、DRX1+/-=> DP0+/-
  • USB-C RX1+/-(A2/A3)=> UTX2+/-、DTX2+/-=> USB3-A SSTX+/-
  • USB-C TX1+/-(B10/B11)=> URX2+/-、DRX2+/-=> USB3-A SSRX+/-

给定此连接后、预期设置应为:CTL[1:0]= 0b11、DIR[1:0]= 0b01、FLIP = 0、SWAP = 0

但是、唯一适用于 ME 的设置是: CTL[1:0]= 0b10、DIR[1:0]= 0b00、FLIP = 1、SWAP = 0、并设置 AUX_SBU_OVR = 0b01

请让我知道我在做什么错。 此外、我还想了解 TUSB544 中的灌电流/拉电流模式实际发生了哪些变化、以及它与交换的关系、因为数据表似乎也没有说明。 在灌电流/拉电流模式方面、我可以观察到的唯一区别在于数据表的表 4、例如是否在输入侧或输出侧显示了 DP0P/N 标记。 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    深入研究一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要确认几点。

    1) 能否为链路训练捕获辅助日志

    2) 您能否确认在此嵌入式应用中 eDP 显示能够处理 DP 扰频种子? 您是否打捆以启用/禁用 ASSR?

    3) AUX 总线上的上拉和下拉是什么? 拉电流和灌电流模式具有不同的连接。

    交换与 EQ 的路径相关。 默认情况下、它从上行连接变为下行连接 UTX/URX -> DTX/DRX、启用交换后、EQ 路径从下行连接变为上行 DTX/DRX -> UTX/URX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享系统原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dldp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到的是、在 DisplayPort VDM 期间、我始终将广播为仅支持引脚分配 D 的 UFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    您能否澄清一下这是 DP 处于拉电流模式还是灌电流模式应用? 我们通常在 UFP 方向上看不到 DP 源端。

    我将尝试在 1-2 天内准备好原理图审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板设计为 DP 接收端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在这里将其作为 DP src 进行测试?

    要获得成功的训练(在源代码模式下使用 4 通道 DP):
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的布线长度是多少?使用的 EQ 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很奇怪、我只在灌电流模式下使用了电路板、但链路训练只在拉电流模式下成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB544 两侧的电路板上的布线长度均约为 1in、不过从 eDP 连接器到显示的布线长度约为 3in。 在 TUSB544 上使用源模式时、可以使用最小 EQ 设置来传递训练。 使用灌电流模式时(因此训练未通过)、所有 EQ 值都不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们如何在此处将其作为 DP src 进行测试?

    很抱歉、我错过了问题的“如何“部分。 板/固件上的其他所有内容保持不变、连接到 eDP 显示(SO 接收端)、并广播为支持引脚分配 D 的 UFP。只有 TUSB544 配置更改为拉电流模式(并且使用 4 通道 DP,方向为翻转)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    SoC 具有多少 EQ? 我们能够调整该值吗?

    SoC 如何解决 SRC 模式和 SNK 模式引脚排列的差异?

    在 SNK 应用与 SRC 应用中交换通道 0 和通道 1。  

    我认为这不是 TUSB1044 的 EQ 问题、尤其是因为它在 SRC 模式下可以正常工作。 但是、这个问题可能与应用的方向有关。 如果可能、您能否在 SWaP 引脚上放置一个上拉电阻、以反转施加的 EQ 的方向。  

    尝试在拉取交换的情况下进行测试。 看看链路训练结果是否有更多进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SoC 具有多少 EQ? 我们是否能够调整该值?

    我不确定。 这只是我的手机(不是开发硬件)。 我也没有任何设备来测试此值(如果它甚至可以测试)  

    尝试在拉取交换的情况下进行测试。 并查看链路训练结果是否有更多进展。

    双通道 DP 配置中的灌电流模式是什么意思? 我可以尝试测试它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果是引脚排列问题、那会很奇怪:USB3 在引脚配置 D 下工作、只是在 DP 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点:我一直在使用 I2C 模式、每当我设置 EQ 值时、我都会将每个通道的上行和下行 EQ 设置为相同、因此我怀疑设置交换会有所不同。 但我会测试(稍后一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使用 SWAP 进行了一些简单的测试(因为我使用 I2C、所以实际上是将 SWAP_SEL 寄存器设置为 0xF) 。

    • 未翻转灌电流模式下的双通道 DP + USB3:设置交换 仍然无法通过链路训练
    • 翻转拉电流模式下的 4 通道 DP(已知合格配置) :设置交换也会失败链路训练
      • 但是、如果交换翻转通道方向、则翻转 灌电流 模式下的 4 通道 DP  设置交换 应产生相同的结果。 但它也无法通过链路训练  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 具有交换集的非翻转源端模式下的双通道 DP + USB3 在通道 0 上通过训练(尽管显示器似乎不支持此功能且为空白):

    DP_ aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [16] -> ACK 110a8241000001400202000000030000
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read [0x90] [1] -> ACK 00
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read [0x60] [16] -> ACK 00000000000000000000000000000000
    dp_aux-1: AUX Read PSR_SUPPORT [1] -> ACK 00
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read SET_POWER [1] -> ACK 01
    dp_aux-1: AUX Write SET_POWER = 01 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read SINK_COUNT [1] -> ACK 41
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LINK_BW_SET = 0a -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LANE_COUNT_SET = 82 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write DOWNSPREAD_CTRL = 10 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write MAIN_LINK_CHANNEL_CODING_SET = 01 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 21 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080021100
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0101 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080022200
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0202 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080023300
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0707 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LINK_BW_SET = 06 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LANE_COUNT_SET = 82 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write DOWNSPREAD_CTRL = 10 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write MAIN_LINK_CHANNEL_CODING_SET = 01 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 21 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 0000 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LINK_BW_SET = 0a -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write LANE_COUNT_SET = 81 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write DOWNSPREAD_CTRL = 10 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write MAIN_LINK_CHANNEL_CODING_SET = 01 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 21 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 010080020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 22 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_LANE0_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 070081020000
    dp_aux-1: AUX Write TRAINING_PATTERN_SET = 00 -> ACK
    dp_aux-1: I2C MOT Write 0x30 = 00 -> ACK
    dp_aux-1: I2C MOT Write 0x50 = 00 -> ACK
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 00ffffffffffff000daee51400000000
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 041c0104a51f1178020865975b548e27
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 1e505400000001010101010101010101
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 010101010101b43b804a71383440503c
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 680035ad10000018000000fe004e3134
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 304847412d4541310a20000000fe0043
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 4d4e0a202020202020202020000000fe
    dp_aux-1: I2C MOT Read 0x50 [16] -> ACK 004e3134304847412d4541310a20004c
    dp_aux-1: I2C Read 0x50 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR [1] -> ACK 00
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read SINK_COUNT [1] -> ACK 41
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR [1] -> ACK 00
    dp_aux-1: AUX Write DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR = 00 -> ACK
    dp_aux-1: AUX Read DPCD_REV [1] -> ACK 11
    dp_aux-1: AUX Read LANE0_1_STATUS [6] -> ACK 070001000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更有趣的是: 在未翻转拉电流模式下且 SWAP_SEL 设置为 0x8(即仅翻转其中一个通道)的 2 通道 DP + USB3 在两个通道上通过链路训练。 但是、USB3 不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的。  在 SWAP_SEL 设置为 0x9 的未翻转拉电流模式下的双通道 DP + USB3(即交换 DP 通道 0 和 USB3 SSRX 通道)可在两个通道上通过 DP 链路训练、USB3 则工作。 虽然这可以实现电路板的全部功能、但它仍然有点不能回答 实际问题:为什么它在如此奇怪的配置下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我很难遵循正在进行的测试以及通过的测试。 您能否制作一张表格、列出哪些功能有效、哪些功能无效?

    我们似乎能够通过对 EQ 方向进行一些调整来通过源极配置。  

    我们是否有关于支持交换的灌电流模式的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,由于论坛停机时间是在周末,我没有时间回复这个.

    下面是我测试的内容表:

    消息 结果
    消耗量 已翻转 供电方/受电方 SWAP_SEL DP USB3
    双通道 DP + USB3 受电方 0x0 未知
    双通道 DP + USB3 供电方 0x0 未知
    双通道 DP + USB3 受电方 0xf 未知
    双通道 DP + USB3 供电方 0xf 1 通道通过 未知
    双通道 DP + USB3 供电方 0x9 双通道通过 是的
    4 通道 DP 是的 受电方 0x0 不适用
    4 通道 DP 是的 供电方 0x0 双通道通过 不适用
    4 通道 DP 是的 受电方 0xf 不适用
    4 通道 DP 是的 供电方 0xf 不适用

    我对每个设置所做的操作如下:

    • 4 通道 DP => CTLSEL = 0b10
    • 双通道 DP + USB3 => CTLSEL = 0b11
    • Source => DIR_SEL = 0b00
    • 灌电流=> DIR_SEL = 0b01
    •  为 4 通道设置 FLIP DP => FLIPSEL = 1、 AUX_SBU_OVR = 0b01

    希望 这能使我尝试过的东西更清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    您是否能够在此端口上运行合规性?

    您能否使用寄存器进行测试、无论是否使用 HPDIN 覆盖和 EQ 覆盖?

    每个通道使用的 EQ 设置是什么?

    您可以分享原理图/布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够在此端口上运行合规性?

    这是什么意思? 我可能无法测量/查看眼图、因为我没有任何设备

    您能否使用带有或不带有 HPDIN 覆盖和 EQ 覆盖的寄存器来测试此情况?

    我一直使用 HPDIN 和 EQ 覆盖来进行上述测试、但如果我取消设置 HPDIN 和 EQ 覆盖(EQ 引脚保持悬空)、突出显示的行的结果没有差异。  

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5935387

    每个通道使用的 EQ 设置是什么?

    [/报价]

    无论是失败还是通过案例、这似乎都无关紧要。 在失败设置中将 EQ 设置为最大值仍然会失败、并且在 通过设置中将 EQ 设置为最小值将会通过 链路训练、从而实现最小的预加重/电压摆幅

    您能否分享原理图/布局?

    我已经分享了上面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5938707
    您是否能够在此端口上运行合规性?

    这是什么意思? 我可能无法测量/查看眼图、因为我没有任何设备

    [/报价]

    明白了、这会使调试变得更加困难。

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5938707
    您能否使用寄存器进行测试、无论是否使用 HPDIN 覆盖和 EQ 覆盖?

    我一直使用 HPDIN 和 EQ 覆盖来进行上述测试、但如果我取消设置 HPDIN 和 EQ 覆盖(EQ 引脚保持悬空)、突出显示的行的结果没有差异。  

    [/报价]

    好的

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5938707

    每个通道使用的 EQ 设置是什么?

    无论是失败还是通过案例、这似乎都无关紧要。 在失败设置中将 EQ 设置为最大值仍然会失败、并且在 通过设置中将 EQ 设置为最小值将会通过 链路训练、从而实现最小的预加重/电压摆幅

    [/报价]

    测试了哪些 EQ 值? 只有最大值和最小值?  

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5938707
    您可以分享原理图/布局吗?

    我已经分享了上面的原理图

    [/报价]

    分享的原理图似乎是一个子卡。 有没有办法我可以看到整个画面,包括 MB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您使用的是 TUSB544 作为面向连接器的转接驱动器、但您需要一个 alt。 模式多路复用器来分离视频路径与 USB 路径。 你有一个替代。 共模多路复用器吗?

    TUSB544 到 USB-C 连接器的引脚排列也不正确。  

    TX1、TX2、Rx1 和 RX2 应分别插入 TX1、TX2、RX1 和 RX2。

    但是、并未以这种方式布线

    我相信您要查找的器件是 TUSB564、而不是 TUSB544。 因为这允许您使用交叉开关多路复用器来分离 USB 和视频信号。 TUSB544 没有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您使用的是 TUSB544、它是面向连接器的转接驱动器、但您需要一个 alt。 模式多路复用器、用于将视频路径与 USB 路径分开。

    为什么需要这种功能? DP 通道是否已经与 USB 3 通道分开?

    此外、TUSB544 和 TUSB564 都说明它们已经是多路复用器(TUSB564 只是将 USB 3 信号传输到其自己的引脚)、那么有何差异?  

    如果我确实需要另一个多路复用器、以下配置如何能够正常工作而不会出现任何问题?

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5931203
    双通道 DP + USB3 供电方 0x9 双通道通过 是的
    [/报价]

    从 TUSB544 到 USB-C 连接器的引脚排列也不正确。  [/报价]

    这是故意翻转的、因为信号会直接插入 USB-C 插头、因此我需要自行重新排序引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5940700

    为什么需要这种功能? DP 通道是否已经与 USB 3 通道分开?

    此外、TUSB544 和 TUSB564 都说明它们已经是多路复用器(TUSB564 只是将 USB 3 信号传输到其自己的引脚)、那么有何差异?  

    [/报价]

    如果没有多路复用器来正确路由信号、则只有一个正常方向和翻转方向可以正常工作。  

    示例)

    正常方向 TX1 -> SSTX、RX1 -> SSRX、TX2 -> DP0、RX2 -> DP1

    翻转方向:TX1->DP0、RX1 -> DP1、TX2 -> SSTX、RX2 -> SSRX

    如果没有交叉开关多路复用器将翻转方向路由到正确的接收器、DP 信号将传输到 USB 接收器、而 USB 信号将传输到 DP 接收器。  

    TUSB544 用作转接驱动器、无交叉开关多路复用器功能。 它只有一个用于 SBU 和 AUX 引脚的多路复用器。

    TUSB564 包含交叉开关多路复用器、同时具有转接驱动功能。  

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5940700

    如果我确实需要另一个多路复用器、以下配置如何能够正常工作而不会出现任何问题?

    双通道 DP + USB3 供电方 0x9 双通道通过 是的
    [/报价]

    如果没有交叉开关多路复用器、仅某些方向才起作用。

    仅正常方向 USB、正常方向 2xDP 1xUSB 将工作、正常和翻转时、4 通道 DP 模式下只有 2 个通道。

    所有其他方向都将无法正常工作。

    请参阅 TUSB564 EVM 以供参考: https://www.ti.com/tool/TUSB564RNQEVM

    原理图可在用户指南中找到: https://www.ti.com/lit/pdf/sllu279

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5942291

    如果没有交叉开关多路复用器、仅某些方向才起作用。

    仅正常方向 USB、正常方向 2xDP 1xUSB 将工作、正常和翻转时、4 通道 DP 模式下只有 2 个通道。

    [/报价]

    我看,谢谢你的解释! 然而、由于在我的电路板上 TUSB544 直接连接到 USB-C 插头、因此从 TUSB544 的角度来看、只会有一个方向。 此外、电路板的设计应确保双通道 DP 和 USB3 在“正常“方向下工作(同样,由于插头的原因,不会发生翻转方向)。  

    我可以在下一个设计中尝试使用 TUSB564、但对于当前的电路板、我的问题仍未得到解答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    在没有要分析的眼图和数据的情况下、很难隔离问题。 很抱歉、此调试需要很长时间。

    您是否能够分享测试设置的其余原理图或方框图? 尤其是源测试和接收端测试之间。

    根据我在此系统中的理解、DP 路径硬接线仅在 TX2 和 RX2 路径上、而 USB 路径硬接线在 TX1 和 RX1 路径上。  

    这看起来就是所使用的引脚分配。  

    您能阐明这些值的含义吗? 假设您要写入的寄存器为 0x0A:

    结果通过的设置中。 如果寄存器 0x0A 为 0x09、则我们将禁用该器件。  

    如果 0x0A 为 0x0F、则会启用 FLIP。 如果可能、您能否共享寄存器地址和从中读取的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5945045

    在没有要分析的眼图和数据的情况下、很难隔离问题。 很抱歉、此调试需要很长时间。

    [/报价]

    抱歉。 我会试着问周围,看看我是否能找到任何这样的设备。

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5945045

    您是否能够分享测试设置的其余原理图或方框图? 尤其是源测试和接收端测试之间。

    [/报价]

    我想我没有别的可分享的东西。 原理图左上角的 J1(引脚接头)直接连接到 eDP 显示、而 P1(USB-C 插头)直接连接到手机/笔记本电脑。

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5945045

    这看起来就是所使用的引脚分配。  

    [/报价]

    正确、引脚分配 D

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5945045

    您能阐明这些值的含义吗? 假设您要写入的寄存器为 0x0A:

    [/报价]

    哎呀、 我的错:这应该是 GENERAL_2 寄存器(偏移量 0x0B)中的字段 CH_SWAP_SEL。 我实际上从未在 GENERAL_1 寄存器中设置 SWAP_SEL 位(偏移 0x0A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、明白了。  

    灌电流路径的信号路径应如下所示。

    这些测试完成时、您是否可以共享 0x0A 的寄存器设置?

    首先我要检查的是连续性。 我们能否探测信号路径并确保将其路由到正确的位置。

    我们可以进行链路训练、这意味着 AUX 和 HPD 已正确路由。 只有当通道排序或通道均衡出现问题时、我才会在没有通过链路训练的情况下正常运行。  

    如果没有眼图、则很难看到 EQ 的影响、因此我们需要首先确保信号路径正确。

    您是否有 DMM 测试信号路径的连续性?

    您能否分享测试设置的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 DMM 来测试信号路径上的连续性?

    是的、我可以肯定连续性看起来很好。 鉴于某些设置确实有效、我们知道连续性很好

    您能否分享测试设置的方框图?

    没有画图、但它只是我的手机连接到我的电路板、连接到 eDP 显示屏、如此处所述(AUX 线路上可能有一个示波器):  

    原理 图左上角的 J1(引脚接头)仅连接一个 eDP 显示、而 P1(USB-C 插头)直接连接到我的手机/笔记本电脑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这些测试完成时、您是否可以共享 0x0A 的寄存器设置?

    我将其设置为 0x1b、从而根据需要更改 2 个 LSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有绘制的图表、但它只是我的手机连接到我的电路板、连接到 eDP 显示屏、如此处所述(AUX 线路上可能有一个示波器): [/报价]

    您能在这里画出一张图来理解吗? 我发现很难理解此电路板在拉电流和灌电流操作中是如何使用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我被其他的东西挡了。 请检查此图是否更清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    一切都好。 DP 发送端和 DP 接收端测试的设置是否相同?

    这里的红色圆圈是否是 USB Type-C 插座?

    如果红圈是 Type-C 插座、则仅某些通信方向才起作用。 这是由于 FLIP 的特性以及 TUSB544 的功能所致。 所说的那样。  

    以下部分的损耗曲线以 dB 为单位:

    您是否能够访问示波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色圆圈表示全功能 USB-C 插头。  

    我有示波器、但这是一个简单的 100MHz USB 示波器、我不确定如何进行损耗曲线测量。 我也无法从简单的 Google 搜索中找到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    最终目标是在面板上显示。 我们似乎能够通过链路训练、但在该面板上没有看到任何内容。 从 Type-C 输出转 eDP 显示时、我遇到了 ASSR/扰频种子问题。 您是否对可能存在的问题有任何见解?

    是像素 A DP 或 eDP 输出的输出。  

    此外、我仍然不理解系统中拉电流和灌电流测试之间的区别。 请在此处详细说明。 根据我的理解、这是他们的样子、但我觉得很难相信我们会输出到电话。

    灌入模式:

    拉出模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为有一些误解。 我可以通过链路训练、为了让视频正确显示在显示屏上、它只是使用非常奇怪的配置集。 我想这是因为我在做别的事情。  

    重申一下、端到端有效的配置是:  

    • 触发 altmode 以使用引脚分配 D
    • 双通道 DP + USB 3、即 CTLSEL = 0b11
    • 供电方、即 DIR_SEL = 0b00
    • CH_SWAP_SEL = 0x09

    除了前 2 个设置外、其他设置根本与系统使用方式不匹配(请记住,在此配置下,VOD /EQ 设置根本不影响结果)

    是像素 A DP 或 eDP 输出的输出。  [/报价]

    我认为电气差异不大

    但我很难相信我们是在输出到电话。

    当然,我们不是。 在我的测试结果中、当我说源模式时、我将 TUSB544 设置为源模式、但信号从手机进入显示屏(即与设置所示相反)

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我一直打我的大脑,为什么我们不能显示 LOL ;).  

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5991461

    重申一下、端到端有效的配置是:  

    • 触发 altmode 以使用引脚分配 D
    • 双通道 DP + USB 3、即 CTLSEL = 0b11
    • 供电方、即 DIR_SEL = 0b00
    • CH_SWAP_SEL = 0x09

    只不过是前 2 秒

    [/报价]

    所有拉电流模式与灌电流模式都将 EQ 的方向从上行->下行、到下行->上行更改为上行。

    使用 TUSB544 灌电流模式时、您的系统将无法工作、因为信号将从手机发送。 连接到手机的信号连接到 TUSB544 的上行侧(UTX/URX 引脚)。 因此、EQ 必须从上行变为下行、DP 才能工作。  

    CH_SWAP_SEL 问题很可能由原理图中使用的反向翻转方向引起、此时 USB Type-C 连接器的 TX2 连接到 TUSB544 的 TX1。 请看一下下图。 TUSB544 中以紫色显示的 EQ 方向是没有通道反转时的方向。 SSTX 和 ML0 的接收器方向不正确。 将 0x0B 更改为 0x09 是我们纠正此问题的方式、以便 EQ 和接收器方向正确并与数据方向对齐。

    请参阅箭头的方向、以及我们需要反转接收器方向的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢图表、您的说明在源设置下确实有意义。

    不过:

    所有拉电流模式与灌电流模式都会更改从上行模式到下行模式的 EQ 方向->下行模式、到下行模式->上行模式。

    如果是这种情况、则说明这与数据表中的情况不匹配。 下图(第 48 页中的图 39)显示下行/受电器件应在 T/RX2 上具有 USB 3 通道、在 T/RX1 上具有 DisplayPort 通道、这与源端情况相反。

    另外、如前所述、TUSB544 没有交叉点开关、因此无论接收端或发送端如何、我们都应该始终期望 USB 3 通道位于 T/RX1 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有拉电流模式与灌电流模式都会将 EQ 的方向从上游->下游、到下游->上游更改为。 [/报价]

    如果是这种情况、那么如果我使用灌入模式并反向 CH_SWAP_SEL(因此现在设置为 0x6)、那么这应该不会有任何变化。 但是、当我尝试这样做时、我没有获得链路训练通行证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“660467" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5992057

    如果是这种情况、则这与数据表中的情况不匹配。 下图(第 48 页中的图 39)显示下行/受电器件应在 T/RX2 上具有 USB 3 通道、在 T/RX1 上具有 DisplayPort 通道、这与源端情况相反。

    另外、如前所述、TUSB544 没有交叉点开关、因此无论接收端或发送端如何、我们都应该始终期望 USB 3 通道位于 T/RX1 上。

    [/报价]

    对不起,我在这里错了。 这是交换引脚不是 DIR 的问题。 DIR 引脚在预期信号的位置发生变化。 以下内容基于 FLIP 被取消置位、但我不确定您的电路板上的情况。

    我们可以看到两者之间的信号映射不同、两者之间的 EQ 方向不同。

    拉电流:

    SSTX:UTX1 -> DTX1

    SSRX:DRX1 — ? URX1

    DP0: URX2 -> DRX2

    DP1:UTX2 -> DTX2

    灌电流:

    SSTX:UTX2 -> DTX2

    SSRX:DRX2 -> URX2

    DP0:URX1 -> DRX1

    DP1:UTX1 -> DTX1

    我们可以使用此参数将更多内容从供电方更改为受电方、并手动使用 CH_SWAP_SEL 来获得正确的通道、但无论如何、最终结果应该是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533642/tusb544-displayport-only-finishes-link-training-when-configured-as-4-lane-dp-with-source-mode-in-usb-c-dp-usb3-altmode-sink-device/5993408

    灌电流:

    SSTX:UTX2 -> DTX2

    SSRX:DRX2 -> URX2

    DP0:URX1 -> DRX1

    DP1:UTX1 -> DTX1

    [/报价]

    您能帮助检查这是否是我在原理图中使用的映射吗? 我已经检查了第 48 页上的连接图和您显示的表格很多次、似乎是正确的。

    我们可以使用它来将更多内容从供电方更改为受电方、并手动使用 CH_SWAP_SEL 来获得正确的通道、但无论如何、最终结果都应相同。

    是的。

    将模式从供电方更改为受电方、并将 CH_SWAP_SEL 设置为 0 后:

    • 我可以看到 USB 3 正常工作(我可以从 USB-A 端口切断 USB 2 线、但仍确认支持 USB 3 的设备正常工作)
    • 但是、如果我将 CH_SWAP_SEL 设置为 0x00、0x11、0x22 或 0x33 中的任何一个(只是为了确保我不交换错误的通道对) 、我仍然看不到 DisplayPort 链路训练通过

    注意:EQ/CTLSEL 设置 仍为最小值、VOD 仍为 0b11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    明白了。 现在、我相信我们的信号已正确布线、并且 USB3 在拉电流和灌电流模式下正常运行。 对于 DP、我们将信号从 UTX1/URX1 发送到 DTX1/DRX1。 通过递增此寄存器中的值来尝试增加 DP 的 EQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经试过了

    • 将寄存器 0x10、0x11、0x20 和 0x21 的所有半字节从 0 设置为 0xF(全部 16 个值)、并将 CH_SWAP_SEL 设置为 0、或
    • 将 0xff 设置为寄存器  0x10、0x11、0x20 和 0x21、并尝试 CH_SWAP_SEL 的所有 4 个可能值

    均未通过 DisplayPort 的链路训练。 不过、USB 3 在 CH_SWAP_SEL 设置为 0 且全部 4 个 EQ 寄存器最大值时都能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    此时、我需要一个示波器来分析波形、以查看它们是补偿不足还是补偿过度。 我们已经确认、我们能够在供电方和受电方设置中枚举 USB。 这意味着信号会路由到适当的位置。  

    在所有 EQ 值上进行的测试结果似乎没有变化。 更改值后是否进行热插拔? DP 的链路训练仅在开始时或在受电方请求时进行。  

    您可能需要在每次切换后手动测试 EQ 的每个值并热插拔连接、因为我们还没有查看信号的方法。