Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750
主题: BQ25750 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
PG、STAT1 LED 亮起、EN 引脚为低电平、充电状态为涓流充电。 当我将电池连接到充电器时、STAT2 LED 亮起并出现过流错误。 我发现充电电流 (REG0x2F) 上升至–32532mA。
如果 EN 引脚为高电平、则将充电器连接到电池。 PG 指示灯开始闪烁。
我刚刚在充电器和电池之间连接了一个二极管、不会发生错误、但 BQ25756 (REG0x21) 显示为充电模式、但没有电压输出。
我禁用涓流充电、然后充电状态 (REG0x21) 为 快速充电(CC 模式)。 也没有电压输出。
现在我放电的电池。稍后 我想再试.
请帮助我分析原因。天气我需要在充电器和电池之间连接一个二极管。
此致、
Liwei Zhang