This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:无充电电压输出、无电流输入、VFB (REG0x39) 值为 0

Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560279/bq25756-no-charge-voltage-output-no-current-input-and-the-vfb-reg0x39-value-is-0

器件型号:BQ25756
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

PG、STAT1 LED 亮起、EN 引脚为低电平、充电状态为涓流充电。 当我将电池连接到充电器时、STAT2 LED 亮起并出现过流错误。 我发现充电电流 (REG0x2F) 上升至–32532mA。

如果 EN 引脚为高电平、则将充电器连接到电池。 PG 指示灯开始闪烁。

我刚刚在充电器和电池之间连接了一个二极管、不会发生错误、但 BQ25756 (REG0x21) 显示为充电模式、但没有电压输出。

我禁用涓流充电、然后充电状态 (REG0x21) 为 快速充电(CC 模式)。 也没有电压输出。

现在我放电的电池。稍后 我想再试.

请帮助我分析原因。天气我需要在充电器和电池之间连接一个二极管。

此致、

Liwei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电池放电至 14.82V、充电器也没有任何输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从 REG0x2F 获得充电电流、该值为 2.5A、等于 REG0x02 中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据 REG0x2B=0xA4、REG0x2C=0x0A 设置与 ADC 相关的寄存器值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    STAT2 LED 亮起并出现过流错误。

    这是否意味着 STAT1 和 STAT2 都开启?

    PG 指示灯开始闪烁。

    这很奇怪。 当 PG 引脚闪烁时、是否可以显示输入电压波形?

    我刚刚在充电器和电池之间连接了一个二极管、不会发生错误、但 BQ25756 (REG0x21) 显示为充电模式、但无电压输出

    二极管的极性是多少?

    我禁用涓流充电、然后充电状态 (REG0x21) 为 快速充电(CC 模式)。 也无电压输出。

    您能否提供这种情况的 SW1 和 SW2 波形?

    请帮助我分析原因。天气我需要在充电器和电池之间连接一个二极管。

    我认为这不是必要的。

    您能提供电路的原理图吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25756_2D00_chart.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的答复。

    我只是上传 我的电路的原理图和 PCB 布局、稍后。我会测试 项目 upworad .

    此致、

    Liwei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的帮助。测试故障以下:

    时、PG LED 亮起 1 μ A。I 将 EN 引脚设置为低电平。 STAT1 接通,然后 连接电池充电。此时, STAT1STAT2 和 PG 全部接通,我使用 STM32F103 读取 BQ25756 的 IIC 端口。寄存器值可以通过串行端口打印。 寄存器值 (REG0x24) 显示发生过流。 value( REG0x21 ) 从“快速充电(CC 模式)“ 转到 “未充电“。 输入电流和充电电压值均为零。 但 IBAT_ADC 寄存器(地址= 0x2F)从 3.5A 变为:Ω–32570mA。我无法理解为什么 PG 和 STAT1 导通、但充电器在没有电池的情况下具有 3.5A 输出。?

      迈克尔说:

      STAT2 LED 亮起并收到过流错误。

      这是否意味着 STAT1 和 STAT2 都开启?

    2我刚刚找到如果 ADC_I2C Channel_Control 寄存器(地址= 0x2C)设置了 0x08、PG 将闪烁。 然后将值更改为 0x0A。 PG 仍将亮起且不闪烁。

    测试预测:上电、EN 引脚设置为高电平。 Stat1:Off stat2on PG :打开

      米歇尔赛德:

      PG 指示灯开始闪烁。

      这很奇怪。 当 PG 引脚闪烁时、是否可以显示输入电压波形?

    3我添加二极管、以防止电池向充电器放电。 但我知道在 TI E2ETM 设计支持论坛中没有必要这样做。

    米歇尔赛德:

    我刚刚在充电器和电池之间连接了一个二极管、不会发生错误、但 BQ25756 (REG0x21) 显示为充电模式、但没有电压输出

    二极管的极性是多少?

    4、当 STAT1 和 PG 开启时,我在 sw1 中发现了这个波形,但当我重新给电路板上电 时,我无法再次捕捉到波形。但当 CE PIN 从高电平变为低电平时,波形看起来像一个象形。

    米歇尔赛德:

    我禁用涓流充电、然后充电状态 (REG0x21) 为 快速充电(CC 模式)。 也没有电压输出。

    您能否提供这种情况的 SW1 和 SW2 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    感谢您提供最新信息。 这是全新的电路板吗? 这里似乎可能存在短路。 ADC 电流读数在负方向上偏离太远。

    输入功率是否有任何电流限制? 这可能会导致 PG 闪烁。  Vin 波形是否有任何振荡?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

     非常感谢!

    我发现 BQ25756 PIN13 与地面之间存在短路。 因为 R34 的值会变大到 10k。即使我将充电器输出连接到 26V 的电源,也没有短路。

    今天我处理的是短路。明天我将再次测试。

    再次感谢您!

    此致!

    Liwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    短路可能是导致此行为的原因。 如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

       感谢您的帮助!

       我遇到了一个新问题。 如果我使充电器断开电路,不连接电池。我会注意电流嗡嗡声。和电池过电压发生。

       在我的应用中,电池有一个 BMS.如果电池直流输入检测到电压供应。电池的 BMS 将电池转换为充电站。

    现在、如果 EN 引脚设置为低电平、则充电器无法输出电压、并发生过压。

       1、你有任何建议,可以处理这种阻截。

       2、充电器未连接到电池时、充电器能否输出 16.8V 电压?

     

      再次感谢您!

      此致!

      LIWE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

      今天我测量 VB 引脚电压、该值为 0.6V、该值等于 REG0x39。但 REG0x27 中的值有过压错误。REG0x02 的默认值为 0x10。

      Charge_Voltage (REG0x33):6.57V  VFB (REG0x39):602mV。

      请帮助我!

      此致!

      Liwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    [引用 userid=“668411" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560279/bq25756-no-charge-voltage-output-no-current-input-and-the-vfb-reg0x39-value-is-0/6012372 ] 我遇到了一个新问题。 如果我使充电器断开电路,不连接电池。我将记录当前的嗡嗡声。和电池过电压发生。[/报价]

    您在这里是否遇到充电/充电振荡? 从我们的常见问题解答页面:

    今天我测量 VB 引脚电压、该值为 0.6V、该值相当于 REG0x39。但 REG0x27 中的值有过压错误。REG0x02 的默认值为 0x10。

    您是否使用万用表测量了这些电压?

    此外、您能否提供 SW1、SW2、输入和输出波形?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

      感谢您的帮助!

      我已经找到了原因。 移除 R46 后、充电器工作正常。

      我检查了 EN 引脚设置为低电平时电池和 VB 引脚的波形。  我发现 VB 的电压大于 1.532V。

      再次感谢您!

      此致!

      Liwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

       我遇到了一个新问题。

       1、当输入电压为 DC24V 时。充电器在 CC 的启动阶段正常工作。在充电过程中,可能偶尔会出现过压情况。是否有必要 在电压反馈回路(VB 引脚)中添加滤波电路 (R46 和 C1 )?

       、输入电压保护值 设置为 20~60V。 以前,我使用的是 24V 电源。今天我做了一个新的测试。当输入电压为 41V 时, PG 亮起, 其他的关闭。 当 EN 引脚设为低电平时、三个 LED 全部亮起、并且出现过压错误。

       请帮助我分析原因。

        

        

       

       

      此致!

      Liwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    您是否已启用 PFM? 此处的开关波形看起来像 PFM。 您的充电电流是多少?

    R46 和 C1 的滤波电路有助于防止输出电压振荡、如输出波形所示、并可防止出现过压情况。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

      感谢您的帮助!

      1、您是否已启用 PFM?  

     是的,我启用了 PFM。所以输出电压不稳定,当我设置禁用功能时。 输出变为稳定状态。

     2、 充电电流是多少?

      是的,我发现输出工作(状态 1、PG 打开,STAT2 关闭)正常,几分钟后,三个 LED 都打开(过压发生),然后输出波形 bellow.no 电流输出。

     现在我有疑问 Vfb 如何影响过压, ADC_SAMPLE (REG0x2B) 会影响过压保护,或者只是决定 REG0x2D throuth REG0x39 中的值 。

       再次感谢您!

       此致!

      Liwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liwei:

    ADC_SAMPLE 仅决定 REG0x2D 至 REG0x39 中的值。 我认为 PFM 导致了过压保护。 在较低电流下、PFM 效率更高、但在端接时、我们建议禁用 PFM、因为电流会变得不连续并对输出产生脉冲。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

      感谢您的帮助!

      在我的应用中、电池有一个 BMS。但我忘记引入一个重要因素、即电池连接到负载。因此、在启动时、充电器可能为电池和负载供电。

      我认为内省我的应用程序可以帮助你处理你的工作,也许某个人也犯了同样的错误。

     BQ25756 是一款非常好的 IC、我会调整我的电路、如果我 将来遇到新问题、可能需要您的帮助。

     再次感谢您!

     欢迎来到中国,欢迎来到沈阳!

      此致!

      Liwei