This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546 AUXN 电压过低

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565330/tusb546a-dci-tusb546-auxn-voltage-is-too-low

器件型号:TUSB546A-DCI


工具/软件:

尊敬的 TI 成员:

我们测得 TUSB546 AUXN 电压约为 2.706V、接近 TUSB546 规格标准最小值。

当前的原理图设计如下。 我想问是否有任何修改建议。

此外、我们还将 AUXN 上拉高电阻器 (R1450) 从 100K 更改为 49.9K。 AUXN 电压 增加到 2.983V。

 此修改有任何问题或副作用?

此致、

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何测量 AUXn 电压? 连接电缆和 DP 接收端时是否测量该值? 我建议保留 100k 而不是 50k、因为添加 50k 会使系统超出 DP 规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将继续使用 100k、后跟 DP 规范。 感谢您的答复。