请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB546A-DCI工具/软件:
尊敬的 TI 成员:
我们测得 TUSB546 AUXN 电压约为 2.706V、接近 TUSB546 规格标准最小值。
当前的原理图设计如下。 我想问是否有任何修改建议。
此外、我们还将 AUXN 上拉高电阻器 (R1450) 从 100K 更改为 49.9K。 AUXN 电压 增加到 2.983V。
此修改有任何问题或副作用?

此致、
Allen