This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在运输模式下 BATP 消耗的电流过大

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564888/bq25792-excessive-current-drawn-by-batp-in-shipmode

器件型号:BQ25792


工具/软件:

您好、

当我将 BQ25792 置于运输模式时、我当前正在处理的设计会出现过多的电流消耗。 经过一些调查后、我发现 BATP 引脚从电池汲取 200µA 电流、因为我在电池和 BATP 引脚之间的 100 欧姆电阻上测得的电压约为 20mV。 作为比较、当充电器处于空闲模式时、我仅在同一电阻上测量 0.5mV 的电压。

在我的固件中、进入运输模式的过程如下:  

  1. 读取 REG11
  2. 在 SDRV_CTRL[1:0]设置为 0b10 的情况下写入相同的值
  3. 等待 10 秒钟
  4. 再次读取 REG11、并检查 REG11&0xF9=0x01、如果充电器没有处于运输模式、则这是因为存在输入电压。

你知道我是否错过了一些东西? 您能帮助我解决这个问题吗?

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    要确认未启用 ADC、对吗?  此外、在 DMM 测量中、您是否使用了 4Wire 连接?  否则、您可能会在测量电缆上看到一些跌落。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、 在将  SDRV_CTRL[1:0]设置为 0b10 之前、我将 ADC_EN 位设置为 0、这是否足够?

    对于测量、我仅 使用万用表测量 100 欧姆电阻器两端的电压。 我倾向于使用 4Wire 连接进行电阻测量,我看不出如何处理电压测量,你能解释吗?

    另外、如果这是导致该问题的原因、为什么在充电器处于空闲模式时测量 0.5mV 的电压?

    除了电压测量之外、我还测量整个 PCB 从 VBAT 消耗的电流、即 200µA 高于我的预期、这对应于 100 Ω 电阻器上的 20mV 压降。 我测量了 PCB 上另一个 IC 的电流消耗、消耗符合预期。

    此致、

    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    是的、您只需要设置 EN_ADC=0。

    无需 4 线电压测量。  不知道我在想什么。

    在有效电压为 VBUS 且 V (BAT)>2.5V 的空闲模式下、BATP 引脚是相对高阻抗电压检测引脚。 我认为、您测量的电压/电流似乎是合理的。

    数据表电气规格表中的运输和关断模式电流在生产中进行了测试。 我已经在多个 EVM 上对它们进行了测试、并在规格范围内进行了测量。  不确定可能是什么问题。

    是否有任何可能导致 BAT 或 SYS > 20V 过压而导致芯片损坏的情况?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我在多个 PCB 上测量了相同的消耗量、因此我怀疑这是由于芯片损坏造成的。

    在进入运输模式之前、我移除了 ADC 禁用功能、但它似乎并不会导致可能发生变化。

    我还检查了 ShipFET 是否开路、因此充电器会考虑运输模式命令。

    此致、

    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    我目前正在实验室中测试 EVM。  移除 3.3V 上拉跳线 JP30 的分流器后、我在运输模式下看到 16uA、在关断模式下看到 600nA。  请参阅以下图片。  BATP 是唯一拉动电流的引脚。  SDRV 应为零。  您能否在 EVM 上放置一个器件并重新测试?

    正常 — 理想模式

    运输模式

    关断模式

    此致、

    Jeff

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我的办公室没有 EVM 的充电器。

    当充电器处于运输模式时、我在两个 PCB 上进行了一些额外的电压测量、其中只有一个 12V 电源作为电源连接到 VBAT:  

    • SDRV = 0V
    • BAT = 20mV
    • VIN = 0V
    • ACDRVx = 0V
    • REGN = 0V
    • BATP 引脚上的电压 100 Ω 电阻器= 20mV
    • VSYS = 720mV
    • PMID = 520mV
    • 电感器两端均为 0V

    我很惊讶 VSYS 和 PMID 在运输模式下如此高、这是正常吗?

    此致、

    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    我已经看到这两个引脚上都有残余电压。   如果您将一个电阻接地、VSYS 和 PMID 通常会最终泄放、速度会更快。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我刚刚发现了问题: REG14 中的 EN_IBAT 位也需要设置为 0 以尽可能降低功耗。 我想它会启用消耗电流的偏置电路来测量负电流。

    感谢您对 EVK 进行测量。

    此致、

    Guillaume