工具/软件:
您好、
当我将 BQ25792 置于运输模式时、我当前正在处理的设计会出现过多的电流消耗。 经过一些调查后、我发现 BATP 引脚从电池汲取 200µA 电流、因为我在电池和 BATP 引脚之间的 100 欧姆电阻上测得的电压约为 20mV。 作为比较、当充电器处于空闲模式时、我仅在同一电阻上测量 0.5mV 的电压。

在我的固件中、进入运输模式的过程如下:
- 读取 REG11
- 在 SDRV_CTRL[1:0]设置为 0b10 的情况下写入相同的值
- 等待 10 秒钟
- 再次读取 REG11、并检查 REG11&0xF9=0x01、如果充电器没有处于运输模式、则这是因为存在输入电压。
你知道我是否错过了一些东西? 您能帮助我解决这个问题吗?
此致、
Guillaume