This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:切换 STAT 引脚

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569812/bq25306-stat-pin-is-toggle

部件号:BQ25306


工具/软件:

你(们)好  

BQ25306 用于设计独立充电器。

STAT 引脚切换至 1Hz。

* TS 引脚

 -。  通过替换 R17 和 R21 电阻器来进行测试、输入的 TS 引脚电压为 1.2V。 R20 为 NC

* vbus  

 -。  VBUS 的电压为 5V。 它由 USB 充电器供电。

* EN

 -。  EN 引脚通过 10K 下拉电阻连接、

* POL  

 -。  POL 引脚悬空。

* BAT

 -。  当电池连接到 P2 时、BAT 引脚 电压测量值为 3.7V。

* REGN

 -。 REGN 引脚输出 5V  

* SW

 -。  SW 引脚连接到 1uf 电感器、当连接 VBUS 电压时、STAT 引脚会切换。  

   此时、测量 SW 引脚电压时测量的电压为 0.7V

 -。  3.7V(电池电压)在电池连接到 P2 时测量 SW 引脚。

问题在于 STAT 引脚一直切换。

我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 引脚未进行开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    表 9-2. STAT 引脚状态列出了 STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁时的充电器故障。

    您的 TS 引脚电压是多少? 请将其设置为~2.5V、然后重试。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 引脚输入为 2.5V 和 1.2V。
    STAT 引脚仍在进行切换。

    我认为连接到 ICHG 的电阻器 1.3K 的值似乎太小、所以 IC 似乎已断开、是这样吗?

    我误计算了 ICHG 电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参考 d/s 第 10 页中的 ICHG 设置规格、Richg_MIN 为 11.7k Ω。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 是否会因为我连接了 1.3K 的电阻而损坏?

    仅在 BTST 引脚上测量 4.5V 电压。

    因此、SW 引脚未进行开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不会期望 ICHG 的电阻值超出范围而导致 IC 损坏、但这可能是 STAT 引脚切换的原因。 在重新测试之前、请确保 ICHG 到 GND 的电阻处于允许的范围内。  

    此外、为了确认我们的理解、您的电路板上填充了从 REGN 到 TS 到 GND 的 R17 = 10K 和 R21 = 10K、然后是 R20 NC? NTC 是您的设计是否也未连接? 我希望确保 TS 电压在适当的范围内、以便允许充电、并且根据 BQ25306 数据表第 10 页中列出的 VT3%规格、TS 引脚上的 1.2V 电压过低。  TS 故障(即 TS 电压超出范围)将导致 STAT 切换。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我是否可以知道 TS 引脚输入电压的正常范围?

    我刚订购了一个新的 IC。

    热敏电阻可以连接到 TS 引脚、但我们通过更改 R17 和 R21 的电阻值来进行测试。

    R20 为 NC。

    我测试的结果是将 TS 引脚的电压更改为 1.2V、2V、5V 和 3V。

    我仍在开启 STAT 引脚。

    BST 引脚在 4.5V 下测量。

    如果未连接电池、SW 引脚的电压为 3.59V。
    连接电池后、SW 引脚的电压为 3.695V。
    该电压与电池电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认在 I 输入 3V 到 TS 引脚时该器件效果良好。

    我们有两个测试板、两个都充电良好。

    但是、如果电池未连接到一块电路板、STAT 引脚会切换。

    频率为 8.9Hz、而不是 1Hz。

    原因是什么?

    连接电池后、STAT 引脚变为低电平、LED 亮起。

    即使未连接电池、其他电路板也不会切换 STAT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请在下面查看我的评论。  

    感谢您确认当您在 TS 引脚上施加 3V 电压时、两个测试板是否按预期工作。 对于基准、TS 的正常范围基于 VREGN 的百分比、这是上拉源。 电气特性表的“冷/热敏电阻比较器“一节中的数据表第 10 页列出了相关规格。  

    正常 TS 电压将介于 VREGN 的 48.25%和 71.5%之间。  

    [引述 userid=“557083" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569812/bq25306-stat-pin-is-toggle/6051425

    但是、如果电池未连接到一块电路板、STAT 引脚会切换。

    频率为 8.9Hz、而不是 1Hz。

    [/报价]

    当未连接电池时、STAT 预计以 8.9Hz 而不是 1Hz 的频率切换。 STAT 在充电正在进行状态(STAT 低电平)和充电完成(STAT 高电平)之间切换、因为 BQ25306 会继续为输出电容器充电、就像它是小电池一样、并且会反复充电和放电。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否应控制 EN 信号以使 STAT 引脚在未连接电池时不切换?

    EN 信号当前被下拉、而 POL 引脚悬空。

    如果是这样、则意味着在未连接电池时、EN 信号应进入高电平、但此时无法进入。

    还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是没有 其他好的解决方案。

    谢谢、

    Ning。