主题中讨论的其他器件:LM5157
工具/软件:
早上好
你的 webench 网站我找到 LM51571 用于 Booster 24Vin->40Vout 350mA
Wich pin 我可以用于调光器命令的可变输出电流与 PWM 信号?

谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
早上好
你的 webench 网站我找到 LM51571 用于 Booster 24Vin->40Vout 350mA
Wich pin 我可以用于调光器命令的可变输出电流与 PWM 信号?

谢谢你
尊敬的 Simone:
那么需要调节电流和电压吗?
请查看此参考设计:
无论如何、您必须感应电流才能对其进行调节。 这需要一个带有运算放大器以及检测电阻的额外电路。
此致
Moritz
尊敬的 Simone:
LM5157 不是特定的 LED 驱动器。 但也可以用作一种。 但因此需要额外的电路。
以下是如何实现简单的 LED 驱动器:

现在、您可以使用 PWM 信号来操纵 FB 信号。 您需要先对其进行滤波、然后再从其获取直流电压、再将其施加到 FB 引脚。
另一种方法是使用运算放大器感应电流(如我链接的参考设计中所示)。
或者您使用 升压转换器用作恒压预升压转换器、之后用作 LED 驱动器 简单地使用 PWM 进行 DIMM 处理。
此致
Moritz
尊敬的 Simone:
此组件的代码是什么?
对不起,我不明白吗?
在 webench 中没有 LED 驱动器和/或启用展频?
不可以、在 webench 中、无法将器件配置为 LED 驱动器。
如果 FB 引脚中的直流电压变量为渐进 tesione、则为渐进 Iout 变量?
该器件在 FB 引脚上始终调节至 1V。 要使其调节电流、您仍必须在 FB 上施加电压。 在 LED 驱动器电路中、FB 电压取决于正在流动的电流、这是这里的技巧。 利用电阻器的值、您可以设置电流的大小。
因此、现在使用外部电路向 FB 添加的电压越多、电流就越小。
此致
Moritz