This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:升压器 LM51571

Guru**** 2576305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572334/lm51571-q1-booster-lm51571

器件型号:LM51571-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具/软件:

早上好

你的 webench 网站我找到 LM51571 用于 Booster 24Vin->40Vout 350mA

Wich pin 我可以用于调光器命令的可变输出电流与 PWM 信号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    感谢您的联系。  

    该器件没有适用于可变输出电流的 PWM 输入引脚。

    是否要进行恒流调节?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    是的、我需要恒流调节驱动器

    增压器(升压)24Vin 40Vout Iout0750A (max)

    使用 PWM 的调光器

    如果可能、还应提供损坏保护

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    对于模拟调光、您可以向 FB 引脚注入电压、因为该电压将用于电流检测。

    为了提供保护、您可以在 FB 和 VOUT 之间添加一个齐纳二极管、如果输出开路、则会上拉 FB、器件将停止开关。 在短周期内、具有逐周期峰值电流特性和热关断功能、可保护器件和电路。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    感谢您的反馈

    不带 Rfbt 和 Rfbb 的引脚 FB(如果我使用信号进行模拟调光)?

    您能给我发送示例吗? 在 webench 网站上我找不到它

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 引脚在 4Vmax 下工作

    我需要使用齐纳元件来限制该引脚的张力、我的 Vin 为 24V、信号 PWM 生成到 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在没有反馈的情况下实现 LM51571 可变输出电流(和输出电压)?

    仅在 FB 引脚上有 PWM 信号(方波信号)、如方案中所示?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    那么需要调节电流和电压吗?  

    请查看此参考设计:  

    www.ti.com/.../tidrh53.pdf

    无论如何、您必须感应电流才能对其进行调节。 这需要一个带有运算放大器以及检测电阻的额外电路。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    我需要 LED 的升压驱动器校正电流

    可变输出电流、具有信号可调光 (PWM) 和极少组件

    在 webench 中、德州仪器 (TI) 提出了 LM51571、 比如 DC/DC 转换器

    但现在我开始有怀疑..

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    LM5157 不是特定的 LED 驱动器。 但也可以用作一种。 但因此需要额外的电路。  

    以下是如何实现简单的 LED 驱动器:  

    现在、您可以使用 PWM 信号来操纵 FB 信号。 您需要先对其进行滤波、然后再从其获取直流电压、再将其施加到 FB 引脚。  

    另一种方法是使用运算放大器感应电流(如我链接的参考设计中所示)。  

    或者您使用 升压转换器用作恒压预升压转换器、之后用作 LED 驱动器 简单地使用 PWM 进行 DIMM 处理。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    此组件的代码?

    在 webench 中没有 LED 驱动器和/或启用展频?

    如果 FB 引脚中的直流电压可变、渐进 Iout 可变?

    请参阅随附的图像

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    此组件的代码是什么?

    对不起,我不明白吗?

    在 webench 中没有 LED 驱动器和/或启用展频?

    不可以、在 webench 中、无法将器件配置为 LED 驱动器。

    如果 FB 引脚中的直流电压变量为渐进 tesione、则为渐进 Iout 变量?

    该器件在 FB 引脚上始终调节至 1V。 要使其调节电流、您仍必须在 FB 上施加电压。 在 LED 驱动器电路中、FB 电压取决于正在流动的电流、这是这里的技巧。 利用电阻器的值、您可以设置电流的大小。  

    因此、现在使用外部电路向 FB 添加的电压越多、电流就越小。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    LED 驱动器方案中 componente Booster 的代码

    在该模式下、我可以找到数据表并计算出升压器 Vout 40V 和 Iout 500mA 的每个元件  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:  

    您的 LED 驱动器方案中 componente booster 的代码

    它来自 LM5157 数据表。

    此致

    Moritz