This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:TL4242

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL4242, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572907/tl4242-tl4242

部件号:TL4242
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

工具/软件:

早上好

它可能使用 TL4242 与输入电压 24V 和输出电压与单个 LED 3V 在 500mA ?

来自数据表 (Vin-Vled)*ILED=(24-3)*0.5=10、5W

组件的最大功耗是多少? (在数据表中未指定此参数)

谢谢你

e2e.ti.com/.../TL4242_2D00_Q1.pdf e2e.ti.com/.../TL4242-application-note.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    该器件将无法处理该功率耗散。 该器件不受其能耗散功率的限制、而是受其最高工作温度的限制。

    本应用手册介绍了如何使用功率耗散来估算器件的结温: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?、ts = 1759525963199

    此器件的最大结温为 150°C、您必须确保功率耗散不超过此值、才能使其按预期运行。 我们可以使用下面的公式计算出结温。

    R_θ θJA 或 此处的结至环境热阻为 39C/W、当我们将其与 10.5W 功率耗散相乘时、器件将在增加环境温度之前处于 409.5°C。 这远远大于 150°C 的限值。

    此器件的应用是什么? 您是需要 PWM 调光还是仅需要模拟调光? 您可以使用什么电压输入? 开关器件是否适合您的应用?

    如果将输入电压降低到 5V、则功率耗散为 (5-3)* 0.5=1W。 结温的升高在 1W 时为 39C、并允许器件在最高环境温度接近 100C 的情况下正常运行。

    TI 的 LED 驱动器基础知识 有一些很好的视频、展示了我们提供的 LED 驱动器类型及其用途。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas

    我将像图中所示的电路

    您是否知道频率范围信号 PWM? 在数据表中、这一缺失

    您是否有其他解决方案?

    其他 LED 驱动器没有我需要的电气参数

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    可以使用 PWM 延迟时间来确定最大 PWM 频率。 导通和关断的最大延迟时间均为 40us、因此周期至少为 80us、或频率为 12.5kHz。 我会使用 10kHz 或更低的信号、因为此计算不包括从 PWM 的高电平电压到低电平电压所需的时间。 由于典型的延迟时间为 15us、您可能能够以更高的频率进行切换、但我无法保证它适用于每个器件。

    现在让我们来看看这个设计。

    • 输入电压应大于器件的 LED 正向电压、分流电阻和压降。 VIN > 3 + 0.177 + 0.350 = 3.527V。 您的 Vin 为 6V、因此这是可以接受的。
    • 0.5 Ω 分流电阻器将产生 354mA 的输出电流。
    • 功率耗散为 (6-3)*0.350 = 1.05W。 将其乘以 结至环境热阻和结温升高约为 40.95W。只要您的最高环境温度低于 109°C、此值就应该很好
    • 确保 D 处的电容器值为 47nF。

    齐纳二极管可能无法处理器件的功率耗散。 如果电流至少为 354mA 时出现 18V 压降、则功率将为 V*I = 18V * 0.354A = 6.372W。 我们的一些器件可能能够解决这个问题。

    • TPS54202:这是一款廉价降压转换器、在 24V 至 5V 电压下可实现 89%的效率。
    • TPSM8420:该器件集成了电感器、可更大限度地减小占用空间、同时仍可达到 88%的效率。

    如果您希望通过我们的 DC/DC 转换器目录进行搜索、可以使用 WEBENCH 电源设计器工具来比较我们器件的价格、效率、尺寸和额定值。  webench.ti.com/.../

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas

    但 TP4242 是一个驱动器开关吗?

    如果是、则 Wout=Win(下一步)=1W

    WIN=1W=24V*0.042A

    Wzena=18V*0.042A=0.75W

    另一个问题:TPSM8420 是可调光的吗? 不在数据表中

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    该器件是电流源器件、而不是开关器件。 这些可被视为恒定电流。 因此、流入器件的电流等于或大于流出器件的电流。 我计算出齐纳二极管的功耗为 6.372W。

    如果您必须使用 10kHz 方波输入、则需要在 TL4242 之前添加一个降压转换器。 这种降压转换器的目标是尽可能减小 Vin 并降低 TL4242 的功率耗散。 您需要将 Vin 设置为略高于上面计算的 3.527V 限值。  

    TPSM8420 不可调光

     TPS92643-Q1 确实允许通过降压转换器进行 PWM 调光、但频率最高仅为 1.5kHz。

    我能否获得有关此设计应用的更多信息? 输入是否需要为 10kHz 方波?

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas

    光点 LED 的应用

    输入电压 24V 和输出电压、500mA 上采用单个 LED 3V

    可调光以适应可变光线

    现在我的方形信号是 5kHz,但新的电源单元是 20kHz 输出(见图),用于噪声声音和限制 EMC   

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减少元件的能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    我强烈建议同时使用降压转换器和线性 LED 驱动器来实现此功能。 由于 PWM 的高频和压降产生的过多散热、我们没有任何器件支持这两种功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。 例如通过同时选择器件或器件来尽可能减小 PCB 布局。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas

    我知道、500mA 处 Vin=24V 和 Vout=3V 的 LED 没有单个驱动器电流常数

    我们对您的 LMZM23601 进行了类似点光固定电源的测试(长期使用时具有非常好的稳定性,功率和较低的温度)

    我希望找到类似的组件、这些组件可能具有调光模拟和/或 PWM 的可变强度光

    感谢你的帮助

    此致