This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:TPS563300 开关频率更低 电感器选型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575545/tps563300-tps563300-lower-switching-frequency-inductor-selection

器件型号:TPS563300


工具/软件:

您好、

我在电路中使用 TPS563300 降压 IC、

观察到开关频率降至接近 27~35kHz。 但需要增加到 500kHz 以减少推理。

我们强烈建议提高开关频率的方法。

输入电压:12V

Vo:3.3V

电感器:33uH

最大负载:200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    请使用 4.7uH 的电感器。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    我们使用 4.7uH 进行了测试、观察到开关频率接近 160kHz

    此致、

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    您能否分享原理图和电感器电流波形?

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    供参考..

    探测输出电压和开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    使用 4.7uH 时的电感器额定电流是多少?

    另外还请发送电感器电流波形。

    您是以 200mA 的最大负载电流运行降压转换器吗?

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LQH3NPN4R7MMEL 是我们使用的压头  

    难以测量的电流、因为它的 SMD。 但相信可以根据开关节点波形获得电流测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    使用电流限制为 2.4A 的 4.7uH 电感器并尝试将负载电流至少增加到 700mA。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rupayan、根据数据表、负载为 200mA 时、它的频率应该为 500kHz

    如果我错了,请纠正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    在 200mA 的上图中、对于 12V 输入、频率为 350 KHz。  

    此致

    Rupayan