This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSS-2HCS08EVM:HSS-2HCS08EVM 上的 HSS-HCMOTHERBRDEVM:未检测到器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HSS-HCMOTHERBRDEVM, HSS-2HCS08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576731/hss-2hcs08evm-hss-2hcs08evm-on-hss-hcmotherbrdevm-device-not-detected

部件号:HSS-2HCS08EVM
主题中讨论的其他部分:HSS-HCMOTHERBRDEVM, 鳄鱼

工具/软件:

尊敬的所有人:

我刚刚将 HSS-2HCS08EVM 子板连接到 HSS-HCMOTHERBRDEVM 板、但未检测到器件。

我使用的是演示板、启用了 3.3V 降压并连接了 VBB 旁路。
我的电源电压为 13.5V。

3.3V 降压稳压器正在工作;实际上、在使用测试仪进行测量时、我发现子板上的 VDD 引脚处为 3.3V。

我还可以做哪些其他检查来了解为什么无法识别主板?

谢谢

Cristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    跳线按图所示进行设置。

    无论鳄鱼夹的颜色如何、黄色为+13.5 V、绿色为电源的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试分析了 SPI 线路上的流量、至少是查看子板是否处于活动状态或演示板是否正在发送任何命令。


    SPI 总线上似乎有一些流量、但我不确定循环的消息是否有任何含义。
    遗憾的是、我只有两个示波器通道可供使用、因此可以获取 DI 并单独执行。
    在任何情况下、消息传递始终相同、频率约为 1 秒。

    在布线中、时钟为红色、数据为蓝色。
    第一个图像是 DI、第二个图像是 DO。

    在任何情况下、Smart Fuse Configurator 仍然无法识别器件。

    对于如何才能使其正常工作有任何想法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian、

    该 EVM 的固件需要更新、请参阅以下指南来了解如何通过 USB 进行更新:  【常见问题解答】TPS2HCS08-Q1:如何将 Smart Fuse Configurator 的固件更新到新一代。 

    请告诉我,如果这对你有用,我们可以从那里。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、感谢您的帮助。

    我使用的是 Smart Fuse Configurator v3.0.5、这是可供下载的最新版本。

    我尝试按照您提供的链接中的说明进行操作、但它似乎不起作用。

    在固件标题中、我看不到任何 v4 或更早版本。 有时显示 vE010、有时显示 vE047。 仍检测到演示板。

    我还是尝试了更新固件。
    运行 DFU Entry Command 时、我会看到一个弹出窗口、告诉我该命令已发送并使用 dfuprog.exe。
    但未检测到器件。

    “万豪酒店...“ 从不显示在系统设备列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian、

    在设备管理器中、进入 DFU 模式后是否显示未知设备? 如果是、请使用 TivaWare Windows 驱动程序更新该器件的驱动程序。

    如果没有、请查看此版本的 GUI 是否与 EVM 配合使用。

    e2e.ti.com/.../smart_5F00_fuse_5F00_configurator_5F00_v2.0.12.zip

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复。

    借助 Smart Fuse Configurator v2.0.12、我最终能够连接并控制器件。

    固件版本为 v3119。
    它似乎运行正常。 您认为我仍应继续更新吗?

    谢谢