Other Parts Discussed in Thread: HSS-HCMOTHERBRDEVM, HSS-2HCS08EVM
主题中讨论的其他部分:HSS-HCMOTHERBRDEVM, 鳄鱼
工具/软件:
尊敬的所有人:
我刚刚将 HSS-2HCS08EVM 子板连接到 HSS-HCMOTHERBRDEVM 板、但未检测到器件。
我使用的是演示板、启用了 3.3V 降压并连接了 VBB 旁路。
我的电源电压为 13.5V。
3.3V 降压稳压器正在工作;实际上、在使用测试仪进行测量时、我发现子板上的 VDD 引脚处为 3.3V。
我还可以做哪些其他检查来了解为什么无法识别主板?
谢谢
Cristian