Other Parts Discussed in Thread: LM3410
工具/软件:
我在 UV LED 模块中使用 LM3410 升压 LED 驱动器、通过系统充电器 IC 为其供电时遇到问题。
系统设置程序:
充电器 IC:MPS MP2733GQC(NVDC 电源路径充电器,单片电源系统)。
驱动器 IC:LM3410X 升压 LED 驱动器。
电感器:AOTA-B252010S100MT (10 µH)。
电源:5V 适配器。
电池:单节锂离子电池。
发现的问题:
当 LM3410 VIN 连接到 MP2733 VSYS 引脚时、电感器会过热并在几秒钟内发生故障。
独立测试时、两个电路(MP2733 充电器和 LM3410 升压 LED 驱动器)都正常运行。
仅当模块在此配置中连接时才会出现故障。
我的问题:
LM3410 是否对输入源阻抗或电源调节行为敏感(例如,MP2733 的 VSYS 不是原始电池电源轨,而是稳压系统输出)?
您是否建议直接从电池节点 (VBATT) 而不是 VSYS 为 LM3410 供电、以避免电感器过应力?
您是否有显示 LM3410 由充电器的系统电源轨驱动的指南或参考设计?