This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410XMFX/NOPB

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574631/lm3410-lm3410xmfx-nopb

部件号:LM3410


工具/软件:

我在 UV LED 模块中使用 LM3410 升压 LED 驱动器、通过系统充电器 IC 为其供电时遇到问题。

系统设置程序:

充电器 IC:MPS MP2733GQC(NVDC 电源路径充电器,单片电源系统)。

驱动器 IC:LM3410X 升压 LED 驱动器。

电感器:AOTA-B252010S100MT (10 µH)。

电源:5V 适配器。

电池:单节锂离子电池。

发现的问题:

当 LM3410 VIN 连接到 MP2733 VSYS 引脚时、电感器会过热并在几秒钟内发生故障。

独立测试时、两个电路(MP2733 充电器和 LM3410 升压 LED 驱动器)都正常运行。

仅当模块在此配置中连接时才会出现故障。

我的问题:

LM3410 是否对输入源阻抗或电源调节行为敏感(例如,MP2733 的 VSYS 不是原始电池电源轨,而是稳压系统输出)?

您是否建议直接从电池节点 (VBATT) 而不是 VSYS 为 LM3410 供电、以避免电感器过应力?

您是否有显示 LM3410 由充电器的系统电源轨驱动的指南或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MP2733 似乎是一个充电器控制器。 是否有其他负载连接到 MP2733 VSYS 或仅连接到 LM3410? BATT 引脚上是否有电池?  预计具有恒定电压@ LM3410 输入侧。  

    当  LM3410 VIN 连接到 MP2733 VSYS 引脚时、您能否提供原理图和测试波形? 我想要查看 VIN、SW、VOUT 和电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    根据需要、我附上了 MP2733 充电器(VSYS 输出)和 LM3410 LED 驱动器(用于 UV LED 的升压转换器)之间的连接原理图。
    在此阶段、LM3410 是唯一连接到 MP2733 VSYS 节点的负载。
    BATT 引脚上连接了锂离子电池。

    在 LM3410 VIN 由 VSYS 供电时、我将很快捕获并分享请求的波形:VIN、SW、VOUT 和电感器电流。

    在发送测量值之前、如果您需要有关工作条件或负载配置的任何其他详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新测试结果、如果需要更多详细信息、我将查看。