您好、
我尝试了升压设计典型值。 5V 至 48V、在可能的最低 Fsw 下、I_LOAD = 0.05A。
Webench 选择 6.8uH @ Fsw=Webench 0.305MHz :

我认为 L=6.8uH 太低了... 实际上、Excel 工作表建议使用 60.980uH 或更高:
您能告诉我们为什么 webench 选择 6.8 μ H 吗? 我应该为 Lout 选择哪一项? 你能告诉我的 calucation 步骤吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我尝试了升压设计典型值。 5V 至 48V、在可能的最低 Fsw 下、I_LOAD = 0.05A。
Webench 选择 6.8uH @ Fsw=Webench 0.305MHz :

我认为 L=6.8uH 太低了... 实际上、Excel 工作表建议使用 60.980uH 或更高:
您能告诉我们为什么 webench 选择 6.8 μ H 吗? 我应该为 Lout 选择哪一项? 你能告诉我的 calucation 步骤吗? 谢谢
您好、
感谢使用 E2E。
我认为 webench 正在进行计算以保持在 DCM 工作模式下。 在快速入门计算器中、您选择了 CCM。 对于 CCM 和如此低的负载电流、电感值必须高得多。
我建议在 DCM 运行模式下使用、因为占空比可能会低于。
请查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf
或使用 Power Stage Designer: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
此致
Moritz