This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:webench 和 Excel Lout 计算器不同

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578763/lm51571-q1-different-between-webench-and-excel-calculator-for-lout

器件型号:LM51571-Q1


您好、

我尝试了升压设计典型值。 5V 至 48V、在可能的最低 Fsw 下、I_LOAD = 0.05A。

Webench 选择 6.8uH @ Fsw=Webench 0.305MHz :

image.png

我认为 L=6.8uH 太低了... 实际上、Excel 工作表建议使用 60.980uH 或更高:

image.png 

您能告诉我们为什么 webench 选择 6.8 μ H 吗? 我应该为 Lout 选择哪一项? 你能告诉我的 calucation 步骤吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢使用 E2E。  

    我认为 webench 正在进行计算以保持在 DCM 工作模式下。 在快速入门计算器中、您选择了 CCM。 对于 CCM 和如此低的负载电流、电感值必须高得多。

    我建议在 DCM 运行模式下使用、因为占空比可能会低于。  

    请查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf 

    或使用 Power Stage Designer: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    我在快速入门 xlsx 中找不到“CCM 或 DCM“的选择。 我将查看 slva372d.pdf。谢谢。

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yasunori:

    您可以将所需纹波设置为 200%。 则为 DCM、

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz、

    谢谢你。 我会尽力而为。

    此致、

    Okutsu Yasunori