主题中讨论的其他器件: TPS2HC08-Q1
工具/软件:
数据表的器件比较表中显示 A 版本会立即禁用:

但在数据表的稍后部分、它会指出“A"是“是钳制电流的变量:

似乎有一个错误、哪一个立即禁用、哪一个钳位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
数据表的器件比较表中显示 A 版本会立即禁用:

但在数据表的稍后部分、它会指出“A"是“是钳制电流的变量:

似乎有一个错误、哪一个立即禁用、哪一个钳位?
TPS1HA08C 无法使用。
我输入了 12V 电压、负载开关、然后多达 24 个负载。 每个负载都在 300mA 周围、并且具有很大的电容、比如 200uF。
如果我 假设 连接了 17 个负载、则所有负载都按预期工作。 但当我再连接一个连接点时、事情就会停止工作。 负载开关的输出降至低于 2V 的某个位。 与(约~μ A 200mA 的平均值)相比、输入电流显著下降
TPS1HA08C 保持凉爽。
TPS1HA08C 不应该钳制电流吗? 如果不热、则可能没有理由将其关闭。
我的 DIA_EN、SEL1 和 SEL2 处于高电平。 我的锁存为低电平。 SNS 为~1V(这适用于 12V 输入)并且稳定。 当我探测 ST #时、它主要是低电平、但周期性地每 2ms 变为高电平(大概是因为它正在重试)。
有什么想法吗?
Patrick 您好、尽管我们使用 TPS1HA08、开关输出端的电压保持在~1.8V、因此它不会继续充电 C 。 负载可能会拉过多的电流、导致自动重试为其充电(因为它只会以 2ms 的时间重试)。
TPS1HA08C 是否有某种最大负载电容规格? 我想知道我是否可以重复使用此开关、或者是否仍有在现场偶尔发生的风险。
是 TPS1HA08 任意不同的能量限制阈值 d. (80A 钳位电流版本)?
至于 TPS2HC08-Q1、是否也没有任何能量限制特性? 该器件是否具有任何最大负载电容?
您好 Alex、
我很抱歉耽误你的时间。
是的、在自动重试期间、负载似乎正在消耗输出电容。 该器件上没有最大负载电容、因此可以选择加倍。 能量限值不应因器件版本而异。
TPS2HC08-Q1 没有能量限制、但也有类似的相对热关断功能。 但是、相对热关断后的重试时间远小于 TPS1HA08-Q1 自动重试时间、可以完全避免相对热关断。 关于最大负载电容、我们有一个应用手册、其中详细说明了某些器件的最大电容、但我们还没有 TPS2HC08-Q1。 是否有您希望指定系统规格的最大负载电容规格?
谢谢、
Patrick