This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:TPS1HA08A 与 TPS1HA08C

Guru**** 2595590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1, TPS2HC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568641/tps1ha08-q1-tps1ha08a-vs-tps1ha08c

器件型号:TPS1HA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2HC08-Q1

工具/软件:

数据表的器件比较表中显示 A 版本会立即禁用:  

但在数据表的稍后部分、它会指出“A"是“是钳制电流的变量:


似乎有一个错误、哪一个立即禁用、哪一个钳位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您向我们指出这一点。 版本 C 会钳制电流、而版本 A 会立即关闭。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1HA08C 无法使用。

    我输入了 12V 电压、负载开关、然后多达 24 个负载。 每个负载都在 300mA 周围、并且具有很大的电容、比如 200uF。  

    如果我 假设 连接了 17 个负载、则所有负载都按预期工作。 但当我再连接一个连接点时、事情就会停止工作。  负载开关的输出降至低于 2V 的某个位。 与(约~μ A 200mA 的平均值)相比、输入电流显著下降  

     TPS1HA08C 保持凉爽。  

     TPS1HA08C 不应该钳制电流吗? 如果不热、则可能没有理由将其关闭。  

    我的 DIA_EN、SEL1 和 SEL2 处于高电平。 我的锁存为低电平。 SNS 为~1V(这适用于 12V 输入)并且稳定。 当我探测 ST #时、它主要是低电平、但周期性地每 2ms 变为高电平(大概是因为它正在重试)。

    有什么想法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPS1HA08-Q1 包含一个能量限制 、可在出现较大的瞬态电流脉冲时激活、这可能是您看到的激活状态。 如果发生这种情况、您可以尝试随着时间的推移使用器件的自动重试功能为输出电容充电。

    如果这不起作用、那么我们有一个新器件 TPS2HC08-Q1、它将限制过流、并可以选择限制电流以避免激活相对热关断、这与能量限制类似。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 您好、尽管我们使用 TPS1HA08、开关输出端的电压保持在~1.8V、因此它不会继续充电 C 。 负载可能会拉过多的电流、导致自动重试为其充电(因为它只会以 2ms 的时间重试)。  

     TPS1HA08C 是否有某种最大负载电容规格? 我想知道我是否可以重复使用此开关、或者是否仍有在现场偶尔发生的风险。  

    是  TPS1HA08 任意不同的能量限制阈值 d. (80A 钳位电流版本)?

    至于 TPS2HC08-Q1、是否也没有任何能量限制特性? 该器件是否具有任何最大负载电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我很抱歉耽误你的时间。

    是的、在自动重试期间、负载似乎正在消耗输出电容。 该器件上没有最大负载电容、因此可以选择加倍。 能量限值不应因器件版本而异。

    TPS2HC08-Q1 没有能量限制、但也有类似的相对热关断功能。 但是、相对热关断后的重试时间远小于 TPS1HA08-Q1 自动重试时间、可以完全避免相对热关断。 关于最大负载电容、我们有一个应用手册、其中详细说明了某些器件的最大电容、但我们还没有 TPS2HC08-Q1。 是否有您希望指定系统规格的最大负载电容规格?

    谢谢、

    Patrick