This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:UCC24624DR

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570055/ucc25640evm-020-ucc24624dr

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC24624

工具/软件:

您好:

我们基于 UCC25640EVM-020 设计了类似的 HB LLC 转换器。 在我们的测试期间、我们观察到了一个问题、即当同步整流 MOSFET Q4 (Q16) 和 Q2 (Q15) 与 IC UCC2424DR 一起组装时、次级电流会进入负方向、而不是在 0A 时停止。

有趣的是、当我们禁用 Q4 和 Q2 的栅极、允许 MOSFET 在体二极管模式下运行时、次级电流确实在 0A 停止。 我们还注意到 LLC EVM UCC25640EVM-020 板上有类似的行为。

您能否解释一下为什么次级电流会进入负方向而不是在 0A 时停止? 此外、我们想了解这种行为是否可能会增加我们设计中的损耗。

请查找波形以供参考:   

我们的设计次级侧波形 (Vin=360V、Vout=12V、匝数比=15.83、Lm=500uH、Lr=100uH、 CR=12nF、最大输出功率=60W):

1.我们的设计次级侧波形 28W 输出:(EVM 中的 Q2 相当于 Q15、  EVM 中的 Q4 相当于 Q16 )

2. 我们的设计次级侧波形 28W 输出:

蓝色= HS 节点电压、绿色=变压器次级绕组电压、黄色=初级电流、橙色=次级电流

二极管模式:禁用 MOSFET 栅极:

蓝色= HS 节点电压、绿色=变压器次级绕组电压、黄色=初级电流、橙色=次级电流

初级侧波形:Q7-HS MOSFET、Q8-LS MOSFET

UCC25640EVM-020 波形:

Vin=335V、Vout=12V

Vin=400V

如果需要更多信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhanshu、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanshu:

    我正在尝试在我们的实验室中重新创建指定的情况;我将在下周之前回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    在进一步评估了手头的问题后、我们确定问题主要源于栅极脉冲 Q15 和 Q16 的导通时间过长、以及这些栅极脉冲的延迟关断。

    如 UCC24624 的数据表中所示、延长最短导通时间有助于减少这种尖峰、从而使电路正常运行。 但是、这种调整会导致很大的负电流、该电流将能量从输出端传输回输入端、最终降低转换器的整体效率。

    在尝试解决该问题时、我们通过减小 VSS 引脚和接地之间的电阻来缩短栅极导通时间。 此外、我们观察到 VD1 和 VD2 信号的非对称路由导致流经 Q15/Q2 和 Q16/Q4 的电流不平衡。 为了纠正这种不平衡情况、我们实施了一个 RC 滤波器。

    在 VSS 和接地之间引入一个 0 欧姆电阻后、我们注意到存在负电流、其电流高达–2A。 虽然与之前在 28W 输出下测量的–5A 电流相比、这有所改进、但负电流仍然是一个问题。

    如果您有机会重现这种情况、我们将非常感谢您的见解或发现。

    感谢您关注此问题。

    请查找如下所示的优化波形:

    谢谢。此致、

    Sudhanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanshu:

    感谢您发送编修。

    我会用我的意见回复您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanshu:

    我已经介绍了您分享的所有波形。

    我想知道 Q15-Vds 中标记部分的值、因为标度以 20V/div 为单位、您能否放大波形并告诉我电压值。

    我的想法是关闭 SR、控制器必须 在 VDS 中检测到 VTHVGOFF=10.5mV(典型值)。 如果它未检测到该电压、则 SR 继续导通。 在这种情况下、SR 没有延迟关断、因此允许更大的反向电流。  

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    感谢您的答复。

    我想通知您、我正在安排相关设置以捕获 VDS 波形。 请允许我有时间完成这项任务、我将尽快与您分享结果。

    谢谢。此致、

    Sudhanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Sudhanshu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请查找 VDS 波形放大、 如果需要更多信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanshu:

    您分享的波形对我来说不清楚您能分享清晰的放大波形吗?  

     请使用 1V/div 测量刻度、也可以确认它是 VDS 或 VSD。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    这些是 VDS 波形。

    由于缩放分辨率、波形的质量已降低。

    我们计划在本周以 1V/div 刻度捕获这些波形、并尽快与您分享。

    谢谢。此致、

    Sudhanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 sudhanshu:

    谢谢。

    此致、

    亚米尼。